This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TDA2SX:使用 SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig 时出错

Guru**** 2582025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620135/starterware-tda2sx-error-using-sprac36a_emif_registerconfig

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Starterware

您好,

我现在使用名为"SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig.xlsm"的 EMIF_TOOLS 尝试 对 DDR 参数进行一些修改配置。

但是很遗憾,当我单击“保存用户配置”按钮时,出现错误,并出现一个对话框,其中包含“运行时错误'91':object 变量或未设置块变量”等字。 但是、我检查了3个完全填充的红色工作表中的每个输入。  

是否有人可以帮助我解决此问题?   转发工作非常紧迫、将会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此帖子、因为您在另一篇帖子中提出了相同的问题、Kevin 已开始帮助您:
    e2e.ti.com/.../2285335

    请将错误发布到那里、就像我几分钟前问的那样。
    请勿在论坛中使用可能被标记为垃圾邮件生成者的行为。

    此致
    露西