This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:QSPI 闪存的 Uniflash 编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619638/ccs-processor-sdk-am437x-uniflash-programming-of-qspi-flash

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在根据 AM437x IDK 1.4A 电路开发定制板。

此定制板仅具有 EnDat、ICSS 以太网端口和20引脚 CTI JTAG。

我使用 SYSBIOS ind SDK 02.01.03.02开发 EtherCAT + EnDat 应用、并希望通过 UniFlash 刷写 QSPI 闪存。

 

请参阅指南 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide

我在 Win7 (32位)上安装了 Uniflash 3.4.1.00012

但我对这些问题感到困惑

1.需要将哪些文件放入 TFTP 主文件夹?  

2.我可以使用 ICSS 以太 网端口进行闪存吗?

3.我可以通过 CCS6.2.0使用 JTAG 进行闪存吗?

非常感谢

Yi-Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Uniflash 通常用于在目标板上刷写 Linux。 在您的问题上:

    1.对于 RTOS、您需要刷写引导加载程序和应用程序。
    2.不
    3.不

    注意:TI 不再支持工业 SDK。 请阅读此论坛之上的声明: e2e.ti.com/.../580869
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的回复。

    是否有其他方法刷写定制板?

    我没有时间使用 PRU-ICSS 工业软件重新开发系统。

    非常感谢

    Yi-Lin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 RTOS 团队进行评论。 他们将在这里直接做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yi-Lin、

    正如 Biser 提到的、SYSBIOS 软件不支持 Uniflash 工具。 我们目前正在开发一个可用于所有用例的版本、但该版本可能仅在2018年上半年可用。 当前建议的刷写 TI RTOS 应用程序的过程如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../AM437x

    如果您使用的是相同的闪存、并且已经将其与 TI 评估平台相似、那么您可以轻松地将其移植到定制板、否则您需要检查 QSPI 闪存命令并针对您的闪存器件进行修改。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您的回复。

    我对定制板中的闪存模块使用相同的闪存和相同的电路设计。
    但为了降低电路复杂性、MMCSD 模块和 Mirco USB 端口被移除。
    因此、我无法使用 SD 卡在定制板上进行闪存或引导。

    Yi-Lin