This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:EMIF 配置 AL 值

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618568/am4379-emif-configuration-al-value

器件型号:AM4379


你好。

我想确保使用 AM437x DDR 控制器。

根据以下 URL、我了解 AM437x DDR 控制器在任何情况下假设 AL = 0。 我的理解是否正确?

"%20title="here">在此处">

[引用用户="Biser Gatchev-XID"]

Ivan Frederiks
Micron 将 ODTLon 定义为 CWL + AL - 2。 此公式是否适用于所有 DDR3器件?
[/报价]


这意味着 MR1寄存器。 从 DDR3存储器的角度来看、AL 域应设置为0。

此致、RY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 AM437x EMIF 配置、请访问 www.ti.com/.../sprac70.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    很抱歉耽误你的回答。
    文档和计算工具非常有用。 谢谢!

    在任何情况下、查看计算工具似乎 AL = 0。 我想 AM437x 假设 AL = 0。
    如果我的理解不正确、请告诉我。
    因为从模式寄存器1的角度来看、为 AL 选择了三个中的一个。

    此致、RY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 AM437x DDR 控制器不支持配置 AL、因此工具中的附加延迟设置为0x0。

    此致、Siva