This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368 EVM 板上的实时视频质量较差

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626559/tms320dm368-quality-of-live-video-on-dm368-evm-board-is-poor

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们在 DM368 EVM 板上移植了 IPNC RDK v5.1.0应用程序。

输入源(摄像头)连接到"Composite in"、输出源(显示屏)连接到"Tvout"。 从 SD 卡完成引导。

当 AV_server 运行时、实况视频显示在"Tvout"上。

但质量非常差。 有许多与质量相关的参数、但这些参数在编码器正在处理时生效。

对于直播视频、只有 catpure、dei、resize 和 display threads 正在运行。

经过一些调试后、它得出结论认为调整线程大小不会产生问题。

我想转储文件中的一些原始视频帧、并希望在捕获后测试帧的质量。 但在捕获线程中 、我无法获取捕获输出缓冲区、因此我可以将其存储在文件中。 能不能有人告诉我从哪里获得捕获输出缓冲器。

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为发行的一部分,您是否有“ImageTuningTool_DM36x_v2.1.0.zip”?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    我在版本中有"ImageTuningTool_DM36x_v2.1.0.zip"。

    此致、

    Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这是图像调优工具,该工具可用于通过套接字连接到 av_server.out。 您可以使用它来获取图像转储。 请尝试一下、作为友好的 UI、我还记得吗。

    它是 Windows 工具、通过指定您可以连接的板的 IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    我在 Windows 中安装了 Image 工具。 但图像调优功能不起作用。 所有参数的值也显示为0。 检查任何参数后、图像调优应用程序将崩溃。

    此致、

    Amit Soni