This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:网络示例

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632395/rtos-processor-sdk-am437x-network-examples

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:AMIC110

工具/软件:TI-RTOS

您好、TI 支持。

我正在为 AM437x 的 RTOS 中的一些 HTTP 或 TCP 示例寻找示例或指南。

-pdk_AM437X_1_0_6
-processor_sdk_rtos_AM437X_3_03_00_04
-ccsv7
-NDK_2_25_01_11

此致、

马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马来

    Processor SDK RTOS 中没有 HTTP 或 TCP 示例。 您可以查看位于 Processor SDK RTOS 之上的 PRU-ICSS 工业软件(EtherNet/IP、PROFINET)、该软件包含来自 NDK 的 TCP/IP 堆栈:www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    在 PRU-ICSS-EthernetIP 中也是 PDK_PATCHES (如在 PRP_HSR 数据包中)。 来自 EthernetIP 数据包的补丁是否会对 PRP_HSR 补丁产生影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马来

    EtherNet/IP 还有3个补丁文件(PRSDK-2269、PRSDK-2444、PRSDK-2507)、不会影响 HSR_PRP。
    PRSDK-2269是一种冲突缓冲区管理增强功能、可应用于 HSR_PRP
    PRSDK-2444适用于 K2G 平台
    PRSDK-2507适用于 AMIC110 SPI。

    其他修补程序文件是相同的。

    此致、
    Garrett