This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:如何使用 EMIF 和 HPI 将两个 C6746 DSP 连接在一起

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626141/tms320c6746-how-to-connect-two-c6746-dsps-together-using-emif-and-hpi

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

我们需要在一个新设计中使用两个 C6746 DSP、该设计将从根本上整合前两个电路板的功能。  我们找到了一份应用报告(SPRA536B)、其中详细介绍了如何将 EMIF 总线从一个 C6000 DSP 连接到另一个 C6000 DSP 的 HPI 总线。  该文章来自2003年、提及使用 C64x DSP、但 C67x 尚不可用。  相同的方法是否适用于较新的 DSP?  方法是否有任何变化?  是否有更新的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、据我所知、这是此类连接的最新应用报告。 您还应该能够将其用于 TMS320C6746器件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    此外、您可能会考虑 C6657 DSP 中包含两个 C66x 内核。 根据您的 I/O 要求、DSP 性能将非常能够执行两个 C6748可以执行的操作。

    C66x 是 C674x 的升级版、完全代码兼容、但器件更改除外。 您的所有处理代码都将通过简单地更改某些地址而上移。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    您能否提供有关如何使用翻译 应用手册 与 TMS320C6746配合使用的更多指导? 例如、下面的引脚分配转换是否起作用?

    EMIF C6701

    HPI C6701

    EMIF C6746

    HPI C6746

    ED0

    hd0

    EMA_D[0]

    UHPI_HD[0]

    ED1

    HD1

    EMA_D[1]

    UHPI_HD[1]

    ED2.

    HD2

    EMA_D[2]

    UHPI_HD[2]

    ED3.

    HD3

    EMA_D[3]

    UHPI_HD[3]

    eD4

    HD4

    EMA_D[4]

    UHPI_HD[4]

    ED5.

    HD5

    EMA_D[5]

    UHPI_HD[5]

    ED6

    hd6.

    EMA_D[6]

    UHPI_HD[6]

    ED7

    hd7.

    EMA_D[7]

    UHPI_HD[7]

    ED8.

    HD8

    EMA_D[8]

    UHPI_HD[8]

    ED9.

    HD9.

    EMA_D[9]

    UHPI_HD[9]

    ED10

    HD10

    EMA_D[10]

    UHPI_HD[10]

    ED11

    HD11

    EMA_D[11]

    UHPI_HD[11]

    ED12

    HD12

    EMA_D[12]

    UHPI_HD[12]

    ED13.

    HD13.

    EMA_D[13]

    UHPI_HD[13]

    ED14

    HD14

    EMA_D[14]

    UHPI_HD[14]

    ED15

    HD15

    EMA_D[15]

    UHPI_HD[15]

    EA2.

    HHWIL

    EMA_BA[1]

    UHPI_HWIL

    EA3.

    HCCNTL[0]

    EMA A[0]

    UHPI_HCCNTL[0]

    EA4

    HCCNTL[1]

    EMA A[1]

    UHPI_HCCNTL[1]

    /CE1

    /内六角螺钉

    /EMA_CS[2]

    /UHPI_HCS

    /BE0

    HBE0

     

     

    /BE1

    HBE1

     

     

    /是

    /HDS2.

    /EMA_OE

    /UHPI_HDS2

    /AOE

    热流道/热流道

    EMA_R_R/W

    UHPI_HR/W

    /awe

    /HDS1.

    /Ema_we

    /UHPI_HDS1

    Ardy

    /HRDY

    /EMA 等待[0]

    /UHPI_HRDY

    VCC

    /有

    VCC

    /UHPI_HAS

    /EXT_INT7

    /hint

    GPIO 引脚

    /UHPI_HINT

    软件方面是否需要注意任何类似的翻译?  

    最棒的
    Nadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请参阅以下帖子
    e2e.ti.com/.../532126
    OMAPL138和 C6746属于同一系列器件。

    但是、没有可用于此目的的软件示例/驱动程序代码。

    此致
    Mukul