This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5402:VC5402的 CLKOUT 引脚为什么输出方波?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623888/ccs-tms320vc5402-why-does-the-clkout-pin-of-the-vc5402-output-square-wave

器件型号:TMS320VC5402

工具/软件:Code Composer Studio

1、/NMI 和.BIO 引脚全部通过10K Ω 上拉至3.3V;

2、所有 CVDD 引脚电压均正常至1.8V,所有 DVDD 引脚电压均正常至3.3V,所有 VSS 引脚通常连接至 GND;

3、;系统电源 IC 为 TPS767D318、并为 VC5402提供复位信号

4、我的目标板仅为 VC5402和 TPS767D318、所有其他外设电路均未焊接;

SCH 部分如下:

系统上电、x2输出正弦波、频率为16.9344MHz,但 CLKOUT 引脚输出方波、 频率为16.9344MHz、原因是什么?

为了比较测试、我购买了 SED-MS5402 DSK 电路板、CLKOUT 输出波形、正常正弦波。

我已经测试了四个 TMS320VC5402芯片、问题也是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我等待您的回复、这个问题困扰了我三个星期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!从现在开始,我还没有收到您对我的问题。的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间。

    晶振上的波形为正弦、CLKOUT 引脚的波形为方波是正常现象。

    您说 SED-MS5402 DSK 电路板上的 CLKOUT 引脚输出正弦波吗? 如果 PCB 上有一个低通滤波器连接到 CLKOUT 引脚、或者 CLKOUT 引脚的频率远高于16.9344MHz、或者如果使用的探头受带宽限制、CLKOUT 也许会显示为一个正弦波。

    晶体是内部振荡器电路的一部分、可生成方波时钟供系统使用。 通常、该方波馈送产生更快方波系统时钟的 PLL、并将其馈送至系统。 晶体是该振荡器电路的机械谐振器部分、可使用电容器、电感器和电阻器电路建模。 晶体的输出是一个模拟电压、在存在电场时、该电压会随着石英的失真而变化。 它在特定频率下谐振、并在探测时看起来像正弦波形。

    CLKOUT 引脚是一个 CMOS 输出缓冲器、在半个周期内驱动为高电平、在另一半周期内驱动为低电平。 从高电平转换为低电平、从低电平转换为高电平需要一些上升和下降时间(此器件为2ns)、否则它看起来像是方波。 如果 CLKOUT 方波的周期减少足够(频率增加)、则方波可能开始看起来像一个三角波、然后是一个正弦波(因为该周期仅包含上升和下降时间-小于4ns)。

    对于这个器件、CLKOUT 引脚的频率取决于晶振输入频率和复位后锁存的 CLKMD 引脚、这指定了 PLL 倍乘因子。 您的原理图表明 PLL 在 PLL x1模式下运行。 因此、CLKOUT 引脚频率与 X1/X2上晶振的频率(16.9344MHz)相匹配是合乎逻辑的。

    我是否错过了另一个问题? 我在这里看不到问题。

    请参阅数据表中的这些页面(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320vc5402.pdf)

    *数据表第39页上 CLKOUT 引脚的开关特性

    数据表第22页上的*时钟发生器

    有关具有外部晶体的振荡器(以及 CLR 模型)的更多详细信息、请访问此处...

    http://www.ti.com/lit/an/sloa060/sloa060.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/snaa065a/snaa065a.pdf

    希望这对您有所帮助、
    标记