This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:fftlib 库是否支持 C6657?

Guru**** 2586535 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619882/tms320c6657-does-fftlib-library-support-c6657

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

我最近正在研究 fftlib、而似乎 fftlib 中的示例仅支持 C6678。 这是否意味着 fftlib 只能支持 C667x? 或者如何使其在 C6657上运行?  

此致、

Vis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与开发人员进行检查后、我删除了之前对此问题的答复:

    C667x FFTLIB 在 C665x 上不起作用。 理论上、如果存在所有相关的封装、FFTLIB 可以在其他 C66x 器件上工作。 但是、这不是重建工作、需要对其进行调试。 该算法中内置了8核假设。

    此致、
    Rahul