This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VIN3A 上的虚拟摄像头

Guru**** 2541020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S015, TMP102, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615100/linux-am5728-virtual-camera-on-vin3a

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:DRA752TPD12S015TMP102TLV320AIC3104PMP

工具/软件:Linux

大家好、

在我的定制5728板的 vin3a 端口上有一个虚拟摄像头 mt9t111。实际上、我使用 dm8127输出 离散同步单个24b RGB 流(始终输出)并修改 mt9t111配置以创建可输出 rgb888数据的虚拟 mt9t111摄像头。我在 mt9t11x.c 中进行了一些更改、 MUX_DATA.h 以及一些适合电路板的 DTS 文件。以下是我所做的一些更改(您可能会要求提供该文件以了解详情):

  

现在问题是我无法 从虚拟摄像头捕获正确的数据。8127的输出为0x445566,44 (蓝色输出)、55 (绿色)和66 (红色)。24b RGB 流的频率为 true、pclk 为74.25MHz、帧大小为1280x800@50fps、因此 VIP 将捕获一些空白数据。

我使用"yavta -C2 -fRGB24 -Fvout_800x600_rgb888.rgb -s800x600 /dev/video1 "来捕获两个帧数据。RGB 文件仅包含55和66、这意味着它不捕获蓝色数据44。

我使用默认配置(我只更改 vin3a 的 pinmux)来捕获数据"yavta -C2 -fYUV -Fvout_800x600_yuv.yUV -s800x600 /dev/video1。 YUV 文件仅包含44个蓝色数据。

很抱歉、我的英语不好。如果我的描述使您感到困惑、请向我咨询详细信息。

我想知道是否有人可以为我提供有关这方面的更多见解! 提前感谢!

下面是我捕获的 RGB、YUV 文件(它包含一些空白数据作为0)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    plus.I 读取 reg vIP_main 和 vIP_port_A 以了解一些信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、您能不能再通知软件团队?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能够回答您的问题的人将在本周结束之前离开办公室。 当他们回来时、他们会作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按此处所述共享日志-
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VIP_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、
    我已经浏览过这个网站几次了、但是我发现对我的问题没有什么有用的东西。你能给我更多的东西吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、在启用 wiki 页面中提到的调试打印后、请与我们分享 dmesg 日志-

    echo 3>/sys/class/video4linux/video1/dev_debug
    这允许记录 V4L2 ioctl 调用。
    echo 3 >/sys/module/videobuf2_core/parameters/debug
    这允许记录 VB2缓冲器操作。
    此外、ti-vip 还具有特定的调试日志、可按如下方式启用:
    echo 3 >/sys/module/ti_vip/parameters/debug
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了您的说法、它显示如下

    root@am57xx-EVM:~# dmesg
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (root@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#101 SMP 将于 CST 2017年8月4日18:10:27日星期五抢占
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000]在节点0上总计:466176
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c097d940、node_mem_map eeda2000
    [0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的1728页
    [0.000000] DMA 区域:保留0页
    [0.000000] DMA 区域:147456页、LIFO 批处理:31
    [0.000000] HIGHMEM 区域:318720页、LIFO 批处理:31
    [0.000000] DRA752 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @eed2f000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000] pcpu-alloc:s14848 r8192 d22016 u45056 alloc=11*4096
    [0.000000] pcpu-alloc:[0][1] 1.
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:464448
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUUID=00085a07-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1648140K/1864704K 可用(6587K 内核代码、361K rwdata、2408K rodata、336K init、289K BSS、 28148K 保留、188416K CMA 保留、1250304K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc08d1044 (8997KB)
    init:0xc08d2000 - 0xc0926000 (336 KB)
    .data:0xc0926000 - 0xc0980430 (362KB)
    .bss:0xc0982000 - 0xc09ca6c0 (290KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000327]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000335] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000759]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000775]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.000782]这可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.000788]更新内核命令行。
    [0.000800]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000813] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000907]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000917] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001451]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001467]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001491]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001504]初始化 cgroup 子系统冷冻柜
    [0.001514(XV)正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001526]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001552] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.001751]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001766]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001776] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001812]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.080088] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080148]带来了2个 CPU
    [0.080161] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080168] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080174] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080545] devtmpfs:已初始化
    [0.108277] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.109214] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.309817]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.313777] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.314631] NET:注册协议系列16.
    [0.315533] DMA:为原子相干分配预分配256 KiB 池
    [0.340234]空闲:使用调速器梯
    [0.370261]空闲:使用调速器菜单
    [0.378359] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.378910] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.37978] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.380497] gpiochip_add:在器件上注册了64至95 GPIO
    [0.381361] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.382217] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 128至159:GPIO
    [0.383074] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 160至191:GPIO
    [0.383916] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 192至223:GPIO
    [0.384778] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 224至255:GPIO
    [0.385395] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.410509]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.410519]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.410978] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.410987] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表 I688所需的 SRAM 池
    [0.411565] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.451327] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.452475] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.457226] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.457622] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-VDD_3V3[0]的"GPIO"属性
    [0.457840] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-AIC_DVDD[0]的"GPIO"属性
    [0.458076] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-VTT[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.458350] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-mmcwl[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.461384]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.461569]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.461725]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.46188]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.462155]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.462350]已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
    [0.465344] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
    [0.48268] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
    [0.563580] gpiochip_find_base:找到新的基址为504
    [0.56368] gpiochip_add:器件上已注册 GPIO 504至511:48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio
    [0.564090] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.564581] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2修订版0.12、频率为400kHz
    [0.565141] OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.565347]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.565397] Linux 视频采集接口:v2.00
    [0.565434] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.565441] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.565466] PTP 时钟支持已注册
    [0.565507] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.5669] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.566537] OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.566829] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.567119] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.567467]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.568285]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.579186] NET:注册协议系列2.
    [0.579675] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.579738] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.579863] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.579910 ] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.579941] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.580147] NET:注册协议系列1.
    [0.580392] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.580401] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.580408] RPC:注册 TCP 传输模块。
    [0.580414] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.580429] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.581390]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.583648] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.591213] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.591864] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.591890]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.591897]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.591962] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.593930]退回:池大小:64页
    [0.594083]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.594100]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.594114]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.594149]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.599122] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1128时为282个引脚
    [0.602652] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:消费类 GPIO 查找(空)
    [0.602664] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.602696] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/axi@0/PCIe_RC@51000000[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.602809] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [0.602820]使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [0.602852] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [0.602872] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [0.632738] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [0.632904] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.632918] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.632928] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [0.632937] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.632971] PCI 0000:00:00.0:[104C:888]类型01类0x060400
    [0.633015] PCI 0000:00:00.0:寄存器0x10:[MEM 0x00000000-0x000fff]
    [0.633038] PCI 0000:00:00.0:寄存器0x14:[MEM 0x00000000-0x0000FFF]
    [0.633106] PCI 0000:00:00.0:支持 D1
    [0.633115] PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持 PME#
    [0.63333337] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.633452] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [0.633536] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.633551] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.633565] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [0.633784] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [0.633797] PCIe_PME 0000:00:00.0:pcie01:已加载服务驱动程序 PCIe_PME
    [0.633917] aer 0000:00:00.0:pcie02:service driver aer loaded
    [0.635044] PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
    [0.635055] PWM 背光背光:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.635065] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.635074] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.635082] PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.635092] PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
    [0.635122]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.693823]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.697199] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.657547]控制台[ttyS2]已启用
    [1.661930] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
    [1.672014][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.678672] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.682437] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.690880] omapdss_DSS 58000000.dss:Bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.699839] tpd12s015编码器:GPIO 查找消费类产品(空)
    [1.699849] tpd12s015编码器:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.699879] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Encoder[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.699895] tpd12s015编码器:消费类电子器件的 GPIO 查找(空)
    [1.699903] tpd12s015编码器:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.699940] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/Encoder[1]的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.699953] tpd12s015编码器:GPIO 查找消费类产品(空)
    [1.699960] tpd12s015编码器:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.700009] of _get_named_gpiod_flags:解析了节点'/Encoder[2]的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.700019]############## GPIO -291219776
    [1.704568]############ GPIO######
    [1.70955] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/connector[0]的'HPD-GPIO'属性
    [1.709850]面板-dpi 显示:GPIO 查找以启用消费者功能
    [1.709860]面板-dpi 显示:使用设备树进行 GPIO 查找
    [1.709888] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性-状态(0)
    [1.715971]循环:模块已加载
    [1.722009] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.768318] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.774441] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffd
    [1.783109] libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.787141] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.797499] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = C8:FD:19:22:70:84
    [1.804166] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.811120] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = C8:FD:19:22:70:85
    [1.819603] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.825626] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.830673] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_FAN[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.831940] GPIO-FAN GPIO_FAN:已初始化 GPIO 风扇
    [1.837141] tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错
    [1.842504] tmp102:0-0048探测器失败,错误-121
    [1.850869] omap_hsmmc 4809c0.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.850880] OMAP-Hsmmc 4809c0.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.850909] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.850943] OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.855585] OMAP-Hsmmc 4809c000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
    [1.855593] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.855604] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.855612] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@4809c000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.855620] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.855628] OMAP-Hsmmc 4809c000.MMC:查找 GPIO WP 失败
    [1.855961] VDD_3V3:由 regen1供电
    [1.898690] omap_hsmmc 480b4000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.898701] OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.898712] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.898722] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'CD-GPIO'属性
    [ 1.898731] OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.898740] omap_hsmmc 480b4000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [1.898750] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
    [1.898757] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.898766] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.898774] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480b4000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.898781] OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.898789] omap_hsmmc 480b4000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [ 1.898960] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr25模式无 pinctrl 状态
    [1.905344] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [1.948655] OMAP-Hsmmc 480ad0.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.948666] OMAP_hsmmc 480ad0.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.948677] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480ad000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.948686] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480ad000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.948694] OMAP_hsmmc 480ad0.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.948702] OMAP_hsmmc 480ad0.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [1.948712] omap_hmc 480ad0.mmc:GPIO 查找消费类 WP
    [1.948719] OMAP_hsmmc 480ad0.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.948728] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480ad000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.948736] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@480ad000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.948744] omap_hmc 480ad0.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.948751] OMAP_hsmmc 480ad0.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.988790] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@0[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.988928] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@1[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.989043] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@2[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.989166] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@3[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.989663] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.999526] NET:注册协议系列10.
    [2.014817] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.020050] NET:注册协议系列17.
    [2.024742]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.029210] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.036088]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.042350]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.049069]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.055279]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.063468] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [2.068589]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.075395] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.098331]################ 在 tpd 中、连接##############
    [2.107800][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.114480][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.122329][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.160357]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    [2.168612] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.187478] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.208806][DRM]初始化了次要0上的 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.225395] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_keys/User1[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [2.225423] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_keys/User2[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [2.225449] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_keys/User3[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [2.225472] of _get_named_gpio_FLAGS:解析节点'/GPIO_keys/User4[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [2.225495] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/GPIO_keys/USER5[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [2.226132] input:GPIO_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input0
    [2.231417] mmc0:地址 AAAA 处的全新超高速 SDR104 SDHC 卡
    [2.239699] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [2.241781] mmcblk0:mmc0:AAAA SL16G 14.8GiB
    [2.253554] mmcblk0:P1 P2
    [2.258478] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
    [2.262983] ldousb:正在禁用
    [2.266398] ALSA 器件列表:
    [2.269411]未找到声卡。
    [2.714967] EXT4-FS (mmcblk0p2):警告:安装 FS 时出错、建议运行 e2fsck
    [2.727934] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.733917] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.742072] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.753736] devtmpfs:已安装
    [2.756851]释放未使用的内核内存:336K (c08d2000 - c0926000)
    [2.763236]此架构没有内核内存保护。
    [2.890700] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.920149] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    [2.934547] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    [2.945446] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.963818] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.991793] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.048035]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.062911] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.079248]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、29位熵可用)
    [3.096965]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [3.112594]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [3.174879] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、34位熵可用)
    [3.184367] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、34位熵可用)
    [3.194117]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、34位熵可用)
    [3.378918] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [3.386702] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.394491] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 basic.target/start 的依赖
    [3.401770] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.409223] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [3.418665] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [3.450425] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.478522] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.509385] systemd[1]:创建的层系统层。
    [3.528579] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [3.548438] systemd[1]:已达到目标交换。
    [3.608450] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [3.633569] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [3.658673] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.688478] systemd[1]:已到达目标路径。
    [3.708525] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [3.729062] systemd[1]:创建了层用户和会话层。
    [3.748465] systemd[1]:已达到目标层。
    [3.768614] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [3.798851] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.858505] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.895492] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [3.911789] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.41
    [3.917730]已分配大小为0x100000的堆缓冲区0x4050000
    [3.923616] cmemk 已初始化
    [3.923938] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [3.939334] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [3.998789] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    [4.039186] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [4.058568] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [4.088593] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [4.138691] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [4.159200] systemd[1]:已创建片系统串行\x2dgetty.slice。
    [4.190660] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [4.220686] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [4.244410] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.256785] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [4.2886866] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.318528] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [4.340071] systemd[1]:已启动日志服务。
    [4.956626] systemd-journale[127]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [5.334823] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [5.363344] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [5.36831] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.377337] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [5.389970] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [5.406943] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [5.415753] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.432814] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [5.453963] OMAP-rproc 40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    [5.481852] remoteproc2:提供40800000.DSP
    [5.487498] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.501681] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [5.536309] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [5.557126] remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
    [5.579423] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.602035] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [5.619536] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [5.638893] remoteproc0:registered virtio1 (类型7)
    [5.658126] OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [5.667320] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tlv320aic3104@18[0]的'GPIO-reset'属性
    [5.667472] AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
    [5.678599] RTC-ds1307 2-006F:读取错误-121
    [5.708375] RTC-ds1307:2-006F 探头失败、错误-5
    [5.716639] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [5.729657] ALG:skcipher:setkey 未通过 ECG-DES-OMAP 的测试5:flags=100
    [5.739556] test1v 值为24
    [5.744383] mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000
    [5.749882] RTC RTC1:48070000.i2c:tps659:dev (254:1)
    [5.749892] Palms-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:已将48070000.i2c:tps659注册为 RTC1
    [5.752327] mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:74250000
    [5.752334] mt9t11x 4-003c:GPIO 查找以进行使用者复位
    [5.752337] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.752388] of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'reset-GPIO'属性-状态(0)
    [5.752429] mt9t11x 4-003c:GPIO 查找用于消费类断电
    [5.752432] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.752450] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'POWERDOS-GPIO'属性-状态(0)
    [5.752457] mt9t11x 4-003c:用于消费类示波器的 GPIO 查找
    [5.752460] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.752474] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'oscen-GPIO'属性-状态(0)
    [5.752481] mt911x 4-003c:用于消费类 bufen 的 GPIO 查找
    [5.752484] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.752498] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'bufen-GPIO'属性-状态(0)
    [5.752504] mt911x 4-003c:使用方面的 GPIO 查找
    [5.752507] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.752522] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'camon-GPIO'属性-状态(0)
    [5.766185] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [5.778337] mt9t11x 4-003c:mt9t111芯片 ID 2680
    [5.785522] mt9t11x 4-003c:已注册 mt9t11x 传感器驱动程序!!
    [5.793461] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [5.829488] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:GPIO 查找消费者 ID
    [5.829499] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.829508] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'id-gpio'属性
    [5.829517] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'id-GPIO'属性
    [5.829524] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用查找表进行 GPIO 查找
    [5.829532] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:查找 GPIO ID 失败
    [5.829540] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_USB:消费类 VBUS 的 GPIO 查找
    [5.829547] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.829553] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'VBUS-GPIO'属性
    [5.829560] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_USB[0]的'VBUS-GPIO'属性
    [5.829570] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:使用查找表进行 GPIO 查找
    [5.829580] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb:查找 GPIO VBUS 失败
    [5.830907] Palms-USB 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_USB:已连接 USB 电缆
    [5.838955] pixcir_ts 4-005C:用于消费类器件的 GPIO 查找
    [5.838963] pixcir_ts 4-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.838971] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4807c000/pixcir_ts@5c[0]的'attb-gpio'属性
    [5.838991] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/pixcir_ts@5c[0]的'attb-gpio'属性-状态(0)
    [5.839002] pixcir_ts 4-005C:用于消费类复位的 GPIO 查找
    [5.839008] pixcir_ts 4-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [5.839015] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4807c000/pixcir_ts@5c[0]的'set-gpio'属性
    [5.839033] of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/ocp/i2c@4807c000/pixcir_ts@5c[0]的'reset-GPIO'属性-状态(0)
    [5.915329] RTC rtc2:48838000.RTC:DEV (254:2)
    [5.915346] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc2
    [5.968611] pixcir_ts 4-005C:pixcir_set_power_mode:无法读取寄存器0x33:-121
    [5.983285] PIXcir_ts 4-005C:无法设置空闲模式
    [5.999689] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [6.006042] pixcir_ts:4-005C 的探头失败、错误-121
    [6.115848] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [6.121657] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [6.138747] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [6.144740] test1v 值为24
    [6.157607] vip2-s0:端口 A:使用 subdev mt9t11x 进行捕获
    [6.167436] vip2-s0:器件注册为 video1
    [6.210240] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [6.244662] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy <-> 58040000编码器映射正常
    [6.402191] SCSI 子系统已初始化
    [6.479305] remoteproc2:registered virtio2 (类型7)
    [6.497852]已加载 libata 版本3.00。
    [6.563428] remoteproc3:registered virtio3 (类型7)
    [6.620279] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound@0[0]的'sule-audio-card, HP-det-gpio'属性
    [6.620290] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound@0[0]的'sule-audio-card、mic-det-gpio'属性
    [6.621211] ASOC-simple card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
    [6.746663] OMAP_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [6.7566662] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [6.808597] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [6.860345] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [6.866456] ti-pruss 4b200000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [6.887110] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域!
    [6.910700] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域!
    [6.952693][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [6.964057] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
    [6.976540] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
    [6.992567] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [7.029144] SCSI host0:AHCI
    [7.033044] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 346
    [7.064224] ti-pruss 4b280000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [7.093351] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000的 IRQ 域!
    [7.126166] IRQ:找不到/ocp/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000的 IRQ 域!
    [7.176205] remoteproc4:4b234000.pru0可用
    [7.188174] remoteproc4:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [7.199613] NET:注册协议系列15.
    [7.226798] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [7.281922] remoteproc4:registered virtio4 (type 7)
    [7.288224] PRU-rproc 4b234000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b200000/pru0@4b234000已成功探测
    [7.307388] remoteproc5:4b238000.pru1可用
    [7.341747] remoteproc5:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [7.375866] remoteproc5:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [7.418132]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [7.423302] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [7.436153] remoteproc5:registered virtio5 (type 7)
    [7.442057] PRU-rproc 4b238000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b200000/pru1@4b238000探测成功
    [7.465764] remoteproc6:4b2b4000.pru0可用
    [7.480099] remoteproc6:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [7.503623] remoteproc6:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [7.538050] remoteproc6:registered virtio6 (类型7)
    [7.544003] PRU-rproc 4b2b4000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b280000/pru0@4b2b4000已成功探测
    [7.56978] remoteproc7:4b2b8000.pru1现已推出
    [7.581470]蓝牙:内核版本2.21
    [7.586757] NET:注册协议系列31.
    [7.594291] remoteproc7:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [7.611789]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [7.631409]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [7.654215] remoteproc 7:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
    [7.674337]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [7.693567] remoteproc1:为5502000.IPU 加电
    [7.713883] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3743116
    [7.726087]蓝牙:已初始化 SCO 套接字层
    [7.738565] remoteproc7:为4b2b8000.pru1加电
    [7.763624] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [7.778062] remoteproc7:引导 FW 映像 am57xx-pru2_1-fw、大小为75952
    [7.789381] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    [7.797483] Net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [7.797488]净 eth0:ALE 表大小1024
    [7.804072] ti-pruss 4b280000.pruss:已配置 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [ 7.807030] libphy:找不到 PHY 48485000.MDIO:02
    [7.807037] net eth1:从机1上找不到 PHY"48485000.MDIO:02"、错误-19
    [7.823978] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [7.849846] remoteproc7:远程处理器4b2b8000.pru1现已启动
    [7.850030] virtio_rpmsg_bus virtio7:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.850057] virtio_rpmsg_bus virtio7:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x21
    [7.850063] remoteproc7:registered virtio7 (类型7)
    [7.850104] PRU-rproc 4b2b8000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4b280000/pru1@4b2b8000探测成功
    [7.871268] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [ 7.983390] net eth0:找到的 PHY:id:0x221622
    [7.999890] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [8.086645]随机:非阻塞池已初始化
    [8.151819] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [8.157649] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.160718] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [8.175995] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [8.176183] remoteproc0:加电588200.IPU
    [8.195852] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小为4890352
    [8.195933] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
    [8.222882] remoteproc0:远程处理器5882000.IPU 现已启动
    [8.270565] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.271230] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
    [8.271892] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
    [8.272018] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
    [8.272223] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [8.272336] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [8.386837] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为21914156
    [8.393483] OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [8.393520] OMAP-IMU 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [8.393615] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
    [8.458930] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    [8.472238] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.472339] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [8.477683] remoteproc3:为41000000.dsp 加电
    [8.582304] remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为21914156
    [8.61905] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [8.624948] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [8.630924] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
    [8.733619] remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    [8.771908] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.777784] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [8.804756] remoteproc4:为4b234000.pru0加电
    [8.820060] remoteproc4:引导 FW 映像 am57xx-pru1_0-FW、大小为75952
    [8.848268] ti-prusss 4b200000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [8.907054] remoteproc4:远程处理器4b234000.pru0现已启动
    [8.925441] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.925470] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [8.953386] remoteproc5:为4b238000.pru1加电
    [8.970220] remoteproc5:引导 FW 映像 am57xx-pru1_1-FW、大小为75952
    [8.977657] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [8.989134] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [9.006055] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [9.011332] ti-prusss 4b200000.pruss:已配置 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [9.039758] remoteproc5:远程处理器4b238000.pru1现已启动
    [9.053881] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [9.067605] virtio_rpmsg_bus virtio5:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.073188] virtio_rpmsg_bus virtio5:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [9.083213] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [9.092317] remoteproc6:为4b2b4000.pru0加电
    [9.099213] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [9.107989] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 474、IO 内存0x48890000
    [9.112792] remoteproc6:引导 FW 映像 am57xx-pru2_0-FW、大小为75952
    [9.112942] ti-prusss 4b280000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [9.138832] remoteproc6:远程处理器4b2b4000.pru0现已启动
    [9.147186] virtio_rpmsg_bus virtio6:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.147210] virtio_rpmsg_bus virtio6:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x20
    [9.186163] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru33
    [9.196004]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.209861] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [9.216144]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [9.216490] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [9.216501] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,分配的总线编号2.
    [9.216568] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [9.217705]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.217731]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [9.218112] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [9.218127] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:已注册新 USB 总线、分配的总线编号3.
    [9.221605] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [9.221647] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 475、io mem 0x488d0000
    [9.248893]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.248925] HUB 3-0:1.0:检测到1个端口
    [9.249431] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [9.249441] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号4
    [9.249523] USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [9.250411] HUB 4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.2506650]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [9.313945] rpmsg_PRU rpmsg9:新的 rpmsg_PRU 器件:/dev/rpmsg_pru30
    [9.314315] rpmsg_PRU rpmsg10:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    [9.314670] rpmsg_PRU rpmsg11:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru32
    [9.335387] NET:注册协议系列41.
    [9.581257] rpmsg_RPC rpmsg2:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [9.588484] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 4
    [9.596281] rpmsg_RPC rpmsg6:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_2
    [9.604180] rpmsg_RPC rpmsg2:已发布函数= 9
    [9.621619] rpmsg_RPC rpmsg6:已发布函数= 8
    [10.037733] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [10.482448]############ TPD 检测############
    [10.500813]############## TPD 检测############
    [19.085665] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [19.099713] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [19.113630] omap_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [19.127443] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [256.566429] vip2-s0:vIP_open
    [256.566454] vip2-s0:vip_init_port:g_MBUS_fmt subdev MBUS_code:100A fourcc:RGB3大小:640x480
    [256.566469] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB3 size:640x480 BPL:1920 img_size:921600
    [256.566478] vip2-s0:init_stream fourcc:RGB3大小:640x480 BPL:1920 img_size:921600
    [256.566485] vip2-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x16
    [256.56494] vip2-s0:vip_init_stream:流实例0x00000001edaf3000
    [256.566604]视频1:VIDIOC_QUERYCAP:驱动程序= VIP、卡= VIP、总线=平台:VIP、版本= 0x00040429、功能= 0x85200001、 DEVICE_caps=0x05200001
    [256.56656] vip2-s0:s_fmt 输入 fourcc:RGB3大小:800x600
    [256.566665] vip2-s0:try_fmt fourcc:RGB3大小:800x600
    [256.566675] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:RGB3大小:2048x1536
    [256.566683] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:2048x1536
    [256.566690] vip2-s0:try fmt loop:0找到的最小值为2048x1536
    [256.56696] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:2048x1536
    [256.566704] vip2-s0:try_fmt loop:1 fourcc:RGB3大小:1920x1200
    [256.566710] vip2-s0:try fmt 循环:1找到的最小值为:1920x1200
    [256.566717] vip2-s0:try_fmt loop:1发现新的最佳结果:1920x1200
    [256.566723] vip2-s0:try fmt loop:2 fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [256.566730] vip2-s0:try fmt 循环:2找到的值至少更大:1920x1080
    [256.566736] vip2-s0:try_fmt loop:2发现了新的最佳结果:1920x1080
    [256.566742] vip2-s0:try _fmt loop:3 fourcc:RGB3大小:1600x1200
    [256.566749] vip2-s0:try fmt 循环:3找到的最小值为:1600x1200
    [256.566755] vip2-s0:try_fmt loop:4 fourcc:RGB3大小:1440x900
    [256.5666762] vip2-s0:try fmt 循环:4找到的最小值为1440x900
    [256.566768] vip2-s0:try fmt loop:4找到了新的最佳结果:1440x900
    [256.566775] vip2-s0:try _fmt loop:5 fourcc:RGB3大小:1280x800
    [256.566781] vip2-s0:try_fmt loop:5找到的最小值为1280x800
    [256.566787] vip2-s0:try fmt loop:5找到了新的最佳值:1280x800
    [256.566794] vip2-s0:try _fmt loop:6 fourcc:RGB3大小:1280x720
    [256.566800] vip2-s0:try fmt 循环:6找到的最小值为1280x720
    [256.566806] vip2-s0:try fmt loop:6找到了新的最佳结果:1280x720
    [256.566813] vip2-s0:try _fmt loop:7 fourcc:RGB3大小:800x600
    [256.566819] vip2-s0:try_fmt loop:7找到的最小大小:800x600
    [256.566826] vip2-s0:try fmt loop:7发现新的最佳:800x600
    [256.566832] vip2-s0:try_fmt loop:7找到直接匹配:800x600
    [256.566840] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB3 size:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [256.566847] vip2-s0:s_fmt try_fmt fcc:RGB3大小:800x600
    [256.5666854] vip2-s0:s_fmt fourcc:RGB3大小:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [256.5666861] vip2-s0:s_fmt pix_TO_MBUS MBUS_code:100A 大小:800x600
    [256.5666869] vip2-s0:s_fmt subdev fmt MBUS_code:100A 大小:800x600
    [256.566875] vip2-s0:s_fmt vpdma 数据类型:0x16
    [256.566881]视频1:VIDIOC_S_FMT:type=vid-cap、width=800、height=600、pixelformat=RGB3、field=none、 字节线=2400、sizeimage=1440000、colorspace=8、flags=0x0、YCbCr_enc=0、 量化=0、xfer_func=0
    [256.566931] vip2-s0:g_fmt fourcc:RGB3代码:100A 大小:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [256.566938] vip2-s0:g_fmt vpdma 数据类型:0x16
    [256.566943] video1:VIDIOC_G_FMT:type=vid-cap、width=800、height=600、pixelformat=RGB3、field=none、 字节线=2400、sizeimage=1440000、colorspace=8、flags=0x0、YCbCr_enc=0、 量化=0、xfer_func=0
    [256.566989] vip2-s0:获取8个大小均为1440000的缓冲区。
    [256.580539] video1:VIDIOC_REQBUFS:count=8、type=vid-cap、memory=mmap
    [256.580707] video1:VIDIoc_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=0、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr =0x0、length=1440000
    [256.580739] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [256.58080802] video1:VIDIoc_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=1、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x160000、length=1440000
    [256.580830]时间编码=00:00:00类型=0、标志=0x00000000、帧=0、用户位=0x00000000
    [256.580891] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=2、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x2c0000、length=1440000
    [256.580918]时间编码=00:00:00类型=0、标志=0x00000000、帧=0、用户位=0x00000000
    [256.580974] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=3、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x420000、length=1440000
    [256.580999] timecode=00:00:00类型=0、标志=0x00000000、帧=0、用户位=0x00000000
    [256.581050] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=4、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x580000、length=1440000
    [256.581124] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [256.581184] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=5、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x6e0000、length=1440000
    [256.581210] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [256.581263] video1:VIDIoc_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=6、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x840000、length=1440000
    [256.58128] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [256.581337] video1:VIDIoc_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=7、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x9a0000、length=1440000
    [256.581361]时间编码=00:00:00类型=0、标志=0x00000000、帧=0、用户位=0x00000000
    [256.581440] multi=1 RGB_LO=1
    [256.594266] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [256.594277] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):80008000
    [256.594284] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [256.594292] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):40008080
    [268.732886] port->flags = 64
    [268.735785] Srce_type = 0
    [268.738550] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:0
    [268.739688] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:1.
    [268.740829] video1:VIDIOC_STREAMON:type=vid-cap
    [268.835971] vip2-s0:vip_stop_streaming:
    [268.835987] vip2-s0:vIP_DISABLE_SC_PATH:
    [268.836004] vip2-s0:清除通道编号:38
    [268.836030] video1:VIDIOC_STREAMOFF:type=vid-cap
    [268.838173] video1:VIDIOC_REQBUFS:count=0、type=vid-cap、memory=mmap
    [268.838225] vip2-s0:vIP_release
    [268.838239] vip2-s0:vip_release_stream:流实例0xd30bbef0edaf3000
    [268.838248] vip2-s0:vip_release_port:端口实例0xeda45600edace410
    [301.652545] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk0p2):ext4_MB_Generate_Buddy:758:组2、块位图和 bg 描述符不一致:11567与11568可用群集
    [301.670443] EXT4-FS 错误(器件 mmcblk0p2):ext4_MB_generate_bdy:758:组4、块位图和 bg 描述符不一致:8585与8588个空闲集群
    [303.838287] EXT4-FS (mmcblk0p2):自上次 fsck 以来的错误计数:168
    [303.844424] EXT4-FS (mmcblk0p2):时间为1490835432时的初始错误:ext4_MB_generate_bdy:758
    [303.852999] EXT4-FS (mmcblk0p2):时间为1490835707时的最后一个错误:ext4_MB_generate_bdy:758
    [434.401036] vip2-s0:vIP_open
    [434.401059] vip2-s0:vip_init_port:G_MBUS_Fmt subdev MBUS_code:100A fourcc:RGB3大小:800x600
    [434.401074] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB3 size:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [434.401084] vip2-s0:init_stream fourcc:RGB3大小:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [434.401091] vip2-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x16
    [434.401100] vip2-s0:vip_init_stream:流实例0x00000001edaf3000
    [434.401198] video1:VIDIOC_QUERYCAP:driver=VIP、card=VIP、bus=platform:VIP、version=0x00040429、capability=0x85200001、 DEVICE_caps=0x05200001
    [434.401249] vip2-s0:s_fmt 输入 fourcc:RGB3大小:800x600
    [434.401258] vip2-s0:try_fmt fourcc:RGB3大小:800x600
    [434.401267(1999) vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:RGB3大小:2048x1536
    [434.401275] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:2048x1536
    [434.401283] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的最小值为2048x1536
    [434.401290] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:2048x1536
    [434.401297] vip2-s0:try_fmt loop:1 fourcc:RGB3大小:1920x1200
    [434.401304] vip2-s0:try_fmt 循环:1找到的最小值为:1920x1200
    [434.401310] vip2-s0:try_fmt loop:1发现新的最佳结果:1920x1200
    [434.401317] vip2-s0:try_fmt loop:2 fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [434.401324] vip2-s0:try_fmt 循环:2找到的最小值为:1920x1080
    [434.401330] vip2-s0:try_fmt loop:2找到了新的最佳结果:1920x1080
    [434.401337] vip2-s0:try_fmt loop:3 fourcc:RGB3大小:1600x1200
    [434.401343] vip2-s0:try_fmt 循环:3找到的最小值为:1600x1200
    [434.401350] vip2-s0:try_fmt loop:4 fourcc:RGB3大小:1440x900
    [434.401356] vip2-s0:try_fmt 循环:4找到的最小值为1440x900
    [434.401363] vip2-s0:try_fmt loop:4发现了新的最佳结果:1440x900
    [434.401369] vip2-s0:try_fmt loop:5 fourcc:RGB3大小:1280x800
    [434.401376] vip2-s0:try_fmt loop:5找到的最小值为1280x800
    [434.401382] vip2-s0:try fmt loop:5找到了新的最佳值:1280x800
    [434.401388] vip2-s0:try _fmt loop:6 fourcc:RGB3大小:1280x720
    [434.401395] vip2-s0:try fmt loop:6找到的最小值为1280x720
    [434.401401] vip2-s0:try fmt loop:6找到了新的最佳值:1280x720
    [434.401408] vip2-s0:try fmt loop:7 fourcc:RGB3大小:800x600
    [434.4014] vip2-s0:try_fmt 循环:7找到的大小至少大于800x600
    [434.401420] vip2-s0:try_fmt loop:7发现新的最佳:800x600
    [434.401426] vip2-s0:try_fmt 循环:7找到直接匹配:800x600
    [434.401434] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB3 size:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [434.401440] vip2-s0:s_fmt try_fmt fcc:RGB3大小:800x600
    [434.401448] vip2-s0:s_fmt fourcc:RGB3大小:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [434.401455] vip2-s0:s_fmt pix_TO_MBUS MBUS_code:100A 大小:800x600
    [434.401463] vip2-s0:s_fmt subdev fmt MBUS_code:100A 大小:800x600
    [434.401469] vip2-s0:s_fmt vpdma 数据类型:0x16
    [434.401474] video1:VIDIOC_S_FMT:type=vid-cap、width=800、height=600、pixelformat=RGB3、field=none、 字节线=2400、sizeimage=1440000、colorspace=8、flags=0x0、YCbCr_enc=0、 量化=0、xfer_func=0
    [434.401524] vip2-s0:g_fmt fourcc:RGB3代码:100A 大小:800x600 BPL:2400 img_size:1440000
    [434.401531] vip2-s0:g_fmt vpdma 数据类型:0x16
    [434.401536] video1:VIDIOC_G_FMT:type=vid-cap、width=800、height=600、pixelformat=RGB3、field=none、 字节线=2400、sizeimage=1440000、colorspace=8、flags=0x0、YCbCr_enc=0、 量化=0、xfer_func=0
    [434.401582] vip2-s0:获取8个大小均为1440000的缓冲器。
    [434.429466] video1:VIDIOC_REQBUFS:count=8、type=vid-cap、memory=mmap
    [434.429676] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=0、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr =0x0、length=1440000
    [434.429709] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [434.429790] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=1、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x160000、length=1440000
    [434.429818]时间编码=00:00:00类型=0、标志=0x00000000、帧=0、用户位=0x00000000
    [434.429874] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=2、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x2c0000、length=1440000
    [434.429901]时间编码= 00:00:00类型= 0、标志= 0x00000000、帧= 0、用户位= 0x00000000
    [434.429951] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=3、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x420000、length=1440000
    [434.429977] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [434.430030] video1:VIDIoc_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=4、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x580000、length=1440000
    [434.430055] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [434.430108] video1:VIDIoc_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=5、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x6e0000、length=1440000
    [434.430132] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [434.430179] video1:VIDIOC_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=6、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x840000、length=1440000
    [434.430204] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [434.430256] video1:VIDIoc_QUERYBUF:00:00:00.00000000 index=7、type=vid-cap、flags=0x00002000、field=any、sequence=0、 memory=mmap、字节 used=0、offset/userptr=0x9a0000、length=1440000
    [434.430280] timecode=00:00:00 type=0、flags=0x00000000、frames=0、userbits=0x00000000
    [434.430358] Multi=1 RGB_LO=1
    [434.448311] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [434.448329] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):80008080
    [434.448337] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [434.448345] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):40008080
    [446.601258] port->flags = 64
    [446.604187] Srce_type = 0
    [446.606822] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:0
    [446.607956] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:1.
    [446.60976] video1:VIDIOC_STREAMON:type=vid-cap
    [446.696698] vip2-s0:vip_stop_streaming:
    [446.696714] vip2-s0:vIP_disable_sc_path:
    [446.696730] vip2-s0:清除通道编号:38
    [446.696758] video1:VIDIOC_STREAMOFF:type=vid-cap
    [446.702899] video1:VIDIOC_REQBUFS:count=0、type=vid-cap、memory=mmap
    [446.702956] vip2-s0:vIP_release
    [446.702972] vip2-s0:vip_release_stream:流实例0xee8a1ef0edaf3000
    [446.702982] vip2-s0:vip_release_port:端口实例0xeda3bf00edace410

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、
    我已经更新了 dmesg 日志
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试附加补丁、看看它是否有助于 RGB24捕获?

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_media_2D00_ti_2D00_vpe_2D00_vip_2D00_On_2D00_RGB_2D00_source_2D00_Multichannel_2D00_flag_2D00_sho.patch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、
    它有助于并需要进一步测试
    如果出现任何问题、我会告诉您
    谢谢 n BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 让我们知道测试结果是否为正。 如果是、我们可以将更改集成到驱动程序中、并将其作为 PLSDK 包的一部分在下一个版本中提供。