This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:TlesrDemoc55的输出

Guru**** 2587155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634268/tms320c5545-output-of-tlesrdemoc55

器件型号:TMS320C5545

我想知道、当您运行 TlesrDemoc55时、您希望在电路板上看到什么输出? 如何进行测试? 实质上、我希望能够在麦克风中说出单词、并让电路板检测这些单词。 这是适合使用的项目吗? 如果不是、我可以采取哪些步骤来实现这种情况?  此外、每次运行项目时、我都会看到以下消息。 在其他帖子中、您可以忽略这一点、但如何检查电路板上是否需要输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、
    您使用的是哪个软件版本? 是 CSL 3.08吗?
    如果是、请参阅位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\demos\TIesr\c5545\readme.txt 的自述文件
    您应该会看到 C5545BP OLED 上显示的触发短语。

    Lali