This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:以太网测试程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619975/rtos-66ak2h14-testing-procedure-of-ethernet

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:

            我请求您为我提供采用 TI-RTOS 的66AK2H14处理器以太网接口的测试程序。

谢谢、此致、

Aishwarya Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aishwarya、

    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用使用 SDK 中使用 NIMU 传输驱动程序的 NDK 堆栈支持基于以太网的网络。 您可以在此处参阅 SDK 用户指南中的详细信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_NDK

    此致、
    Rahul