This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AM5K2E04:引脚封装长度文件请求

Guru**** 2582355 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619393/webench-tools-am5k2e04-pin-package-length-file-request

器件型号:AM5K2E04

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的客户询问 AM5K2E04XABDA4的引脚封装长度文件。  该文件提供有关 AM5K2E04器件内部信号的信息。  例如、为了正确路由 DDR3、需要将引脚封装长度文件整合到其 ECAD 工具中、以便它们能够正确调整线条。

请提供此信息吗?  客户很快就需要这些信息。


谢谢、

RJ Hall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    我们不提供 KeyStone 器件的基板布线长度信息。 这种基板长度的变化被纳入 DDR3接口的长度匹配要求中。 如果满足这些要求、则不需要器件内部的长度。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道具体如何使用这些信息、但下面是客户的回答。 在我关闭之前、您能否确认您的答案是最终答案? 谢谢。
    "IBIS 模型中考虑到了这些信息、因此这些信息是众所周知的。 我们可以接受具有介电常数的 RLC 信息、以便根据自己的数据、甚至是 Xilinx 提供的时序数据进行计算。 我们在 DDR/PCIe 中使用的每个部件的每个供应商都提供了这些内部封装长度,因此我确信这只是一个误解。 这对我们的领导造成了不必要的负面影响。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、
    我知道其他制造商确实提供了这些信息、但 TI 选择不遵循该支持模型。 此信息不可用。 这一点在其他几篇 E2E 帖子中得到了表达。 从零件的焊球到目标的所有长度匹配都应遵循。
    此致、
    Bill