This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:没有为工程编译的内容

Guru**** 2582175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619842/ccs-ccstudio-nothing-to-build-for-project

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 Code Composer Studio 5.1 (版本:5.1.0.09000).. 但它现在显示"Program make is not found in path"。 在左侧窗格中选择"C/C++ Build"、然后单击"Builder Settings"选项卡。 将构建命令"make"填充为"gmake"。 那么没有任何东西可以为项目构建

****针对项目 test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF 的纯净配置构建****

Gmake CCSVERSION=CCSV5清理
DEL /F "test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF.out"
找不到 D:\ti\volib_C64P_2_1_0_1\packages/ti\mas\ECU\test\ccsProjects\test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF\Debug\test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF.out
del /F "low.pp""ecmemdef.pP""ecuifi.pp""ecuiram.pP""ecuprofi.pp""ecesimfunc.pP""pio.pP""piuexpan.pP""piuutil.ppp""iuug.ppp""pius.pp""pious.ppp""pious.pp""pio"pious.pp""piprin.pP""pio"pius.pp""piusr.ppr.pp""pio"pius.pp""pipr"pius.pp"
找不到 D:\ti\volib_C64P_2_1_0_1\packages/ti\mas\ecu\test\ccsProjects\test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF\Debug\co.pp
del /F "low.obj""ecmemdef.obj""ecufio.obj""ecuiram.obj""ecesim.obj""ecesimfunc.obj""pio.obj""piuexpan.obj""piug.obj""piousil.obj""pivuisr.obj "pio.init""pio.init""pivum.obj "pix.obj "pio.obj "pio.init"
找不到 D:\ti\volib_C64P_2_1_0_1\packages/ti\mas\ecu\test\ccsProjects\test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF\Debug\co.obj
'已完成清洁'
'

****构建完成****

****项目 test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF 的配置调试构建****

没有为项目 test_rel_c64Ple_C64PLE_LE_COFF 构建任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan