This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM57x SoM

Guru**** 2554970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633962/am5718-am57x-som

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好、香榭丽舍

任何人都知道任何 AM57x SoM 或与 AM571x 和 AM572x 具有"PIN"兼容性的电路板。
如果您有、请告诉我吗?

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不制造 SoM 模块。 对于 AM57x 器件、TI 提供的电路板为 GP EVM 和 IDK 电路板、如器件产品页面所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。  但我想知道制造原子或电路板的第三方。
    如果您有的话、请告诉我。

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 Phytec 进行检查。 我想他们有一个 AM57x SoM、但我没有详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM5728产品文件夹、请参阅链接 :www.ti.com/.../toolssoftware 并查看 TI 参考设计 Network....from 该页面您有一个指向 SOM 制造商的链接、您可以与他们联系。 从 TI 的角度来看、我们提供了一份文档、可帮助客户设计适用于 AM572x 和 AM571x 系列的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser 和 Rogerio、

    感谢您的建议。 我将联系 Phytec。

    此致、
    J-Breeze