This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:AM3358

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626711/linux-am3358-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、

我使用的是10.4"显示屏、最新的 SDK 版本"04.00.00.04"。 我有以下问题、我请求任何人提供解决方案

正在显示、但 GUI 应用程序未启动显示"请稍候..." 稍后显示屏将关闭、无法看到任何内容。

2.使用 USB 触摸屏 TSC30、在能够检测到触摸屏但无法校准的内核中、GUI 可能无法启动、不确定原因?

内核日志文件已附加、请检查一次。  

e2e.ti.com/.../Kernel_5F00_Log.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrashekar、

    请阅读 此文档

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    请检查以下内核日志文件、并让我知道问题是什么。

    按照您的建议、我已进行以下更改:

    /etc/powervr.ini:添加了 DefaultPixelFormat=RGB888
    /etc/weston.ini:在[内核]部分添加了 GBM-format=rgb888
    /etc/profile.d/qt_env.sh:添加导出 QT_QPA_EGLFS_integration=none

    需要在引导提示符处执行以下命令
    => setenv optargets video = lvds-1:800x600
    => saveenv

    在新的"输出"部分中将 HDMI-A 配置添加到/etc/weston.ini、如下所示:
    [输出]
    NAME=LVDS-1
    MODE = 800x600

    我使用的是带触摸屏的10.4" LVDS AA104SL02--T1显示屏

    请尽快回复。

    Thanks.e2e.ti.com/.../20Sep17_5F00_2.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我运行了 gfx_check.sh 脚本以了解 SGX 驱动程序。

    请找到所附的日志输出。  e2e.ti.com/.../gfx_5F00_check_5F00_log.tar.gz

    谢谢。