请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我使用 Vision SDK 2.9。 和 SYS/BIOS。
现在我已将 A15设置为 SMP 模式。是否有人知道如何测试 SMP 是否正常工作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一个非常简单的测试可以确保任务在所有内核上运行。 您可以按如下方式执行此测试:
-在 main()中创建2个具有相同或不同优先级的任务
-在每个任务函数中调用 Core_getid()(ti/sysbios/hal/Core.h 中的标头)并打印返回值。 这两个任务应在不同的内核上运行、并分别打印内核 ID 0和1。
如果您尚未看到这一点、SMP/BIOS (启用了 SMP 的 SYS/BIOS)上有一个 wiki 页面: http://processors.wiki.ti.com/index.php/SMP/BIOS
此 wiki 还提供了其他仅 SMP 内核的示例。
最棒的
Ashish