This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:可以#39;t 在"/tmp/TI_MKLIBNhUOhW/SRC/exit.c 和 quot 中查找源文件;

Guru**** 2585065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630578/ccs-tms320c5545-can-t-find-a-source-file-at-tmp-ti_mklibnhuohw-src-exit-c

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试运行 TlesrDemoC55、但遇到以下错误。

以下是 build_files.sh 文件的内容:

!/bin/sh

DIST/LinuxDebugGnu/bin/testitiesrflex \
"START( WakeGram )。
WakeGram -->([_fill]短语[_fill])|_fill.
短语-->语音触发。" \
数据/格拉米\
数据/填充_模型\
英文\
2 0 1 0 0 0 0 0

对此提供任何帮助都是很好的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在类似的帖子中看到、这是一个警告、可以忽略它、但 TlesrDemoC55的要点是说 TI 语音触发器等词语、我甚至无法按照它当前的运行方式执行此操作。 当我加载程序并运行它时、它会达到该警告、就这样。 电路板的 LCD 是黑色的、没有任何内容、每次我说 TI 语音触发器时、它甚至不会显示在 LCD 屏幕上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthek、

    您是否在这里运行示例? C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5545


    只是希望确保您运行的是 c5545版本的演示。 CSL 的默认演示是否运行?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行以下项目、我从 http://www.ti.com/lit/ug/tidubj5a/tidubj5a.pdf 获取了这些项目 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从哪里可以获得 C55_LP\C55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5545?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、
    它是 CSL 包的一部分、可从此处下载
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我正在运行 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\TIesr\c5545、但我仍然看到相同的错误。

    Karthek