This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:如何从 TMS320C6713 dsk 获取采样数字数据

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626921/ccs-tms320c6713b-how-to-take-sampled-digital-data-from-tms320c6713-dsk

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生,

          我不熟悉 TMS320C6713和 Code Composer Studio。 如果我要对实际正弦波进行采样、那么使用 TMS320C6713对实际正弦波执行此采样的总体过程是什么。 以及 从何处接收采样数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayesha、

    这是一个相当旧的 DSP、因此如果这是一个新设计、我们建议切换至更新的 DSP 以获得更好的支持和更新的软件。

    尽管已经说成熟 DSP 的优势在于网络上有足够的信息来回答您的问题。 通常、您需要将 ADC 与器件上的 McBSP 连接、以将采样数据写入 DSP。

    请从以下链接中找到 DSP 集成技术讲座材料。 (请参阅 Lab4 - audioapp)

    processors.wiki.ti.com/.../TMS320C6x1x_DSP_Integration_Workshop

    有关在 CCSv5中为 C6713DSK 创建项目的信息、请参阅以下链接。

    processors.wiki.ti.com/.../C6713DSK_in_CCSv5

    希望这对您有所帮助。 对于 CCS 相关问题、我们建议您将问题发布在此处。

    此致、

    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul 先生:

           非常感谢您的帮助。

           我有一个问题、我可以使用 AIC23编解码器对音频信号以外的信号进行采样吗? 实际上、我已经了解到 AIC23编解码器是一个立体声编解码器、用于音频信号、音频信号是模拟信号、所以我可以从电源获取正弦波并对其进行采样。

    谢谢、

    Ayesha