This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:适用于 PSDK 4.x 的 PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER

Guru**** 2595340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625494/am3356-pru-icss-ethernetip-adapter-for-psdk-4-x

器件型号:AM3356

你(们)好

让我谈谈 PRU-ICS 软件。

我知道 PRU-ICSS-EtherNetIP-adapter 1.0.2.0需要 PSDK 3.3。
您是否有适用于 PSDK 4.x 的 PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 计划?
如果是,您能否告诉您何时发布?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们还没有日期。
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢你的答复。
    我明白了。 我等待你的答复。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David

    感谢你的答复。
    在公共 E2E 中回答这个问题是很难的。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiroyasu

    实际上、我们还没有预测日期。
    PRU-ICSS-EtherNetIP-ADAPTER 01_00_02_00版本为2017年7月12日。
    如果我们看一下以前的版本、它们的间隔为~6个月。
    下一个版本也可能是这种情况。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须