This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:寄存器值的含义、用于优化 PCIe 读/写时序。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619968/tci6638k2k-meaning-of-register-value-to-optimize-pcie-read-write-timing

器件型号:TCI6638K2K

尊敬的香榭丽舍

我的客户正在使用 TCI6638K2K、希望了解以下寄存器值的确切含义 以及这些值是否有助于优化 PCIe 读/写时序。

1.您能否提供一个指南来指导哪些寄存器可帮助优化 PCIe 读/写时序?

2.我的客户正在调优到 PL_ACKTIMER 寄存器的值以下。 您能告诉我这些值的确切含义吗?

  a)'RND_TRP_LMT'值是否反映 ACK / NAK 的等待时间?

  b) RND_TRP_LMT 是否是在没有 ACK/NAK 时重试访问寄存器的周期?

  c) RPLY_LIMT 值是否意味着在没有 ACK/NAK 的情况下、即使多次重试也是如此?

  d)如何 计算 PL_ACKTIMER 计数时钟的周期以检查裕度?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung-IL

    我已将此事转发给 PCIe 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev