This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:使用 McFW 编写应用程序

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634175/tmdscsk388-writing-an-application-using-mcfw

器件型号:TMDSCSK388

是否有更多有关结合使用 McFW 库和摄像头输入和 RTSP 输出构建应用的易用文档?  CSK 应用程序过于复杂、无法合理地用作起点、因为它可以实时进行超级配置、从而创建大量的消息传递、这在我们的应用中是不需要的、并且 McFW 用户指南没有真正的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、不是 配套资料文件夹+用于澄清和引用类似旧帖子的 e2e 论坛是您可以使用的工具。 当然还有源代码。