This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EG:无法使-s -j

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623410/linux-tda2eg-failed-to-make--s--j

器件型号:TDA2EG

工具/软件:Linux

成功执行 make linux & make linux_install & make -s -j depend 后、无法生成-s -j:

Logan@kali:~/sdk/vision_sdk/build make -s -j
#正在调用配置...
#正在调用配置...
#正在调用配置...
#正在调用配置...
#正在调用配置...
#正在调用配置...
#配置完成!
#配置完成!
#配置完成!
#配置完成!
#配置完成!
#创建 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:vision_sdk_lib...
#生成 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:vision_sdk_lib...
#配置完成!
#生成 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:vision_sdk_lib...
#生成 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:vision_sdk_lib...
#生成 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:vision_sdk_lib...
#创建 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:vision_sdk_lib...
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_2_release.xe66...
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_1_release.xe66...
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F...
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F...
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F...
编号
编号
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F...
编号
编号
"/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4.cmd、第6行:"/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3.cmd、第6行:警告:警告:

     无匹配的部分无匹配的部分

"/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1.cmd、第6行:警告:
  无匹配段
"/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2.cmd、第6行:警告:
  无匹配段
编号
编号
#/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_2_release.xe66已创建。
#/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_1_release.xe66已创建。
编号
编号
编号
#/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F 已创建。
编号
编号
#/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F 已创建。
编号
编号
#/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F 已创建。
编号
编号
#/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F 已创建。
编号
警告:此应用程序支持的运行时版本不可用。
警告:此应用程序支持的运行时版本不可用。
警告:此应用程序支持的运行时版本不可用。
使用默认运行时:v4.0.30319
使用默认运行时:v4.0.30319
使用默认运行时:v4.0.30319
警告:此应用程序支持的运行时版本不可用。
使用默认运行时:v4.0.30319
解析输入目标文件/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F.
解析输入目标文件/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F.
解析输入目标文件/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F.
解析输入目标文件/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F.
文件转换完成!
文件转换完成!
文件转换完成!
文件转换完成!


 正在将二进制文件[/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/AppImage 转换为 C 数组... 完成。 (1849196字节)
#正在调用配置...
#正在调用配置...
#配置完成!
#配置完成!
# Making tda2xx-EVM:ipu2:release:vision_sdk_lib...
#编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:vision_SDK:src/eve_firmware.c
#创建 tda2xx-EVM:ipu1_0:release:vision_sdk_lib...
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu1_0_release.xem4...
编号
链接到/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu2_release.xem4...
编号
编号
#/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu1_0_release.xem4已创建。
编号

 未定义                       的首次引用                                                                                                                                              
 符号                                                                                                                                                                                
 ------                        --------                                                                                                                                              
 AlgorithmLink_DmaSwms_initPlugin /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/ipu2/release/app_init_ipu_primary.oem4    
 Draw2D_getBmpProperty00         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty01         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty06         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty08         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty09         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty10         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty12         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty14         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty17         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty18         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty21         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty22         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty23         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty24         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty25         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getBmpProperty32         /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont00        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont01        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont02        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont03        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont04        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont05        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont06        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont07        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont08        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont09        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4
 Draw2D_getPropertyFont14        /usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/lib/tda2xx-evm/m4/release/app_alg_plugins.aem4

错误:未解析的符号仍然存在
错误:链接过程中遇到错误;
  "/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx
  _evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu2_release.xem4"
  已构建
/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_m4.mk:285:目标'/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu2_release.xem4的配方失败
maked[7]:***[/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu2_release.xem4错误1
/usr/local/PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00/vision_sdk/build/rtos/makerules/common.mk:271:目标"ipu2"的配方失败
maked[6]:***[ipu2]错误2.
Makefile.mk:162:目标'apps_ipu2'的配方失败
maked[5]:***[APPS_ipu2]错误2.
Makefile.MK:31:目标'apps'的配方失败
maked[4]:***[APPS]错误2.
Makefile.MK:275:目标'apps'的配方失败
maked[3]:***[APPS]错误2.
Makefile:154:目标'apps_exe'的配方失败
make[2]:***[APPS_exe]错误2.
Makefile:35:目标'apps'的配方失败
maked[1]:***[APPS]错误2.
Makefile:12:目标'vision_sdk'的配方失败
制造:***[VISION_SDK]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在虚拟机中运行 Linux,并且虚拟机设置为每个处理器1个处理器和1个内核, 则选项"-j"似乎不适用于此设置。

    请 尝试以下方法

    1.丢弃"-j"选项,即使用"make -s "而不是"make -s -j"

    2.修改虚拟机设置,将“每处理器内核数”从1增加到2

    我在最后尝试过、两者都可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我使用的是真实的机器,而不是虚拟机。
    我尝试了"make -s "并得到了相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuejun:

    您的目标平台是什么? 看起来您的目标是 TDA2Ex、但日志显示目标 是 TDA2x

    根据用户指南、您必须 在 Rules.make 中设置正确的 MAKECONFIG


    TDA2XX:

    MAKECONFIG=tda2xx_EVM_Linux_ALL

    TDA2EX:

    MAKECONFIG=tda2ex_evm_linux_all

    TDA2EX 17x17:

    MAKECONFIG=tda2ex_17x17_EVM_Linux_ALL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的回答。

    我的平台是 tda2xx。

    通过更新 cfg.mk 文件已解决此问题:

    28 ifeq ($(PROC_IPU1_INCLUDE)、)   => 28 ifeq ($(PROC_IPU1_INCLUDE)、)