This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS:RTOS 安装问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633559/rtos-ti-rtos-rtos-installation-issue

器件型号:TI-RTOS

工具/软件:TI-RTOS

我有一个 TMDSICE3359板、我想使用 Profinet 开发应用。但当我将 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin 安装到 ccs6.2/ccs7.1中时、会弹出一个问题。

我尝试制作 SDK 和 PDK、但问题仍然存在。我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5122159、

    如果您单击"确定"、则软件会在 CCS 中正确注册?
    我认为这只是一个关于无符号 TI 安装程序的警告。

    Lali