This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:AM4376上 xdma_event_intr [0-5]的极性

Guru**** 2594420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625537/am4376-the-polarity-of-xdma_event_intr-0-5-on-am4376

器件型号:AM4376

您好!

xdma_event_intr [0-5]在 AM4376上激活 DMA 的极性是什么?
我可以从数据表中找到电气特性;但是、我无法找到如何使用该引脚。
我想知道极性、边沿或电平中断、时序等函数。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下讨论:
    e2e.ti.com/.../350547
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。

    但是、您的链接是针对 AM335x 的。
    我可以应用 AM437x 的信息吗?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    我已通知设计团队进行确认、但根据我的理解、这也适用于 AM437x。 请给我一些时间来验证这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已确认"xdma_event_intr "输入在 AM437x 和 AM335x 器件上的运行相同。

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的答复。
    我将这些信息告诉我的客户。
    如果还有其他问题、我将再次发布。

    此致、

    Nomo