This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LM3410:适用于 lm3410的器件驱动程序

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619762/linux-lm3410-device-driver-for-lm3410

器件型号:LM3410

工具/软件:Linux

是否有适用于 lm3410的 Linux 设备驱动程序? 我在 drivers/video/backlight 下的最狭窄的 srctree 中没有看到任何一个。

-Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    没有特定的 LM3410 Linux 驱动程序。 LM3410 DIMM 引脚通过脉宽调制(PWM)进行管理、您应该使用标准的 Linux PWM 驱动程序。 有关 Linux PWM 的更多详细信息、请访问:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PWM_User's_Guide

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clvetolin、非常感谢您的回答。 你的方向是正确的、但我昨天发布了这个问题后发现了更多有关这方面的信息。

    此背光驱动器是一种简单的 PWM 类型、因此我计划通过更改 menuconfig 来使用通用 PWM 驱动器 linux/drivers/video/backlight/wm_bl.c。