This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:显示时序设置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625998/linux-am5718-display-timings-setting

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们已开发出采用 AM5718 处理器的定制板、并使用基于 LVDS 的面板。 显示器工作正常、但不是很清楚、颜色正常、图像正在移动。 我主要怀疑这个小组的时间安排。

root@BU6_DDU2:~# fbset

模式"800x600"
   槽型800 600 800 600 32
   时序0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Accel true
   RGBA 8/16,8/8,8/08/24
结束模式

我有另一个 SBC 板(不是 TI),具有相同的面板,它的显示效果很好。其参数包括:

模式"800x600-60"
   D:38.251 MHz、H:37.355 kHz、V:59.863 Hz
   槽型800 600 832 640 16
   时序26143 112 32 17 3 80 4.
   Vsync 高电平
   RGBA 5/11,6/5,5/0.0/0
结束模式

我想将上述参数设置为知道,无论它是任何计时问题还是其他硬件问题。 如何修改上述时序、我已经尝试过

root@BU6_DDU2:~# fbset -fb /dev/fb0 -g 800 600 832 640 16
ioctl FBIOPUT_VSCREENINFO:无效参数

如何修改?

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已通知我们的视频专家。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快发布您的反馈。

    此致、
    Ganesh