This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3359:FIQ 中断未禁用

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619912/starterware-am3359-fiq-interrupt-not-disabled

器件型号:AM3359

工具/软件:Starterware

我在 IAR6.5上使用 AM335x 入门套件和 staretware:

software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

我在 IAR 上运行示例 mcspiFlash 项目:

(1)-进入

(2)-设置 SVC 堆栈模式:将 R0加载到 CPSR

(3)- R0的值:0x1D3 = 1 1101 0011 ->位[6](F 标志)为1、目的是禁用 FIQ。

(4)设置 CPSR 后实际的 F 标志。 仍然为0、不为1 -> FIQ 未禁用

需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FIQ 中断在 AM335x 通用器件上不可用。 请参阅 AM335x TRM 修订版 P 的第6.1.1.2.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我运行的 TI 提供的样片。
    因此、我将尝试删除 FIQ 堆栈。

    谢谢。
    Thanh