This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3的 TIDL 用例(使用 VSDK3.00)

Guru**** 2583765 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618322/tda3-tidl-usecase-for-tda3-using-vsdk3-00

器件型号:TDA3

大家好。
亲爱的先生、我们需要您的帮助。
我们确实需要 TDA3的实施 TIDL。
VSDK TIDL 用例不支持 TDA3的原因是什么?
我尝试执行移植。
构建成功、TIDL 用例在 TDA3上启动、但出现了问题。
utils:MBX:utils_mbxSendCmd ():MSG Alloc 失败(0)!!!
在第二次调用'[DSP-1] AlgorithmLink_tidlProcess ()'后

这是随附的补丁。  (readme.txt 位于内部)。

e2e.ti.com/.../patch_5F00_tda3.7z

请、任何 VSDK 团队成员都可以检查我的移植工作吗?

以下是我的移植尝试的说明(很抱歉、视频很长)。
https://youtu.be/a7Rp9_qUpwA



以下是"GSG 分配失败"的结果。
https://youtu.be/qKAy6o7zm1g



此外、如果按 STEP_OUT[F6]、由于 SYSBIOS 退出、我无法在 CCS 中进行调试。
下面是说明。
https://youtu.be/qYIhUSfkDBY



我已经检查过、如果您按 F5 (步入)、则没有退出、您可以很长时间执行此操作。
我用 F5非常深入地介绍了这种方法。 但是、一旦耐心耗尽并按 F6 (步出)、则会退出故障。
多任务处理似乎出了问题。

请提供帮助。 我们需要 TIDL 用于 TDA3。
提前感谢。

PS:移植尝试是在未修改的全新安装 VSDK3.0上完成的
我使用 TDA3XXEVM 板和 SpectrumDigital XDS560v2STM USB 探针。
如果任何 TDA3XXEVM 用户重复此步骤以确认问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 DL 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即将发布的 VISION SDK 版本中将添加 TDA3X 上的 TIDL 支持。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 非常感谢。 听起来不错。 我期待新版本的发布。 我们希望新版本将很快出现在公共下载部分。
    此致。