使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 04_01_00_06从 SD 卡成功引导 AM572x EVM 后、我们在重新引导时开始出现以下错误(并且从未出现 uboot 命令提示符)。
在进一步检查 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide#I2C_Address_Assignments 后,我们似乎已经覆盖了地址0x50处的处理器模块 ID 内存(I2C EEPROM)。
由于原理图显示 pn#CAT24C256WI-G 的 WP 引脚被拉高至 VCC、我们是否应该能够做到这一点?
什么是重新编程 ID 存储 器以便引导的最简单方法(最好是 Linux、但 CCS 也可以)?
U-Boot SPL 2017.01-g590c7d7fe1 (2017年9月26日- 20:05:42)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
正在读取 uboot.env
**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
这些选项中没有匹配的 DT:
am57xx-beagle-x15
am57xx-beagle-x15-revb1.
am57xx-EVM-reva3.
am572x-idk
am571x-idk
正在读取 uboot.env
**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境
无法装入 ext2文件系统...
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0