This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:请求推荐合适的以太网交换机

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626357/66ak2h14-request-to-suggest-suitable-ethernet-switch

器件型号:66AK2H14

您好!

我在单个 PCB 中使用了三个66AK2H14器件。 对于 SGMII 接口、由于放置连接器的空间受限、 我计划使用开关、每个 SOC 有一个 SGMII 作为输入。 单路输出(MDI、铜线)将连接到 RJ-45连接器。 该输出必须来自三个 SGMII 输入中的任何一个。 有关更多信息、请参阅下图。  

我请求您建议如何实现这一点、因为我找不到任何合适的开关。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知硬件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    我们不能为此目的推荐以太网交换机。  有几家优秀的以太网芯片供应商提供了用于此目的的以太网交换机。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    请注意、66AK2H14包含一个内部以太网交换机、允许这些器件进行链路连接。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供相关信息。

    1) 1)是否可以共享任何说明使用内部以太网交换机链接设备的详细信息的文档/ EVB?

    2) 2)此外、由于存在内部开关、是否一次只能访问一个(四个中的一个) SGMII?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    有关网络协处理器的概述、请参阅数据手册的第11.17节、其中包含连接到4个 SGMII 以太网 MAC 端口的5端口以太网交换机。  有关更多详细    信息、请参阅 www.ti.com/.../SPRUGV9上的千兆位以太网(GbE)交换子系统(1GB)用户指南 http://www.ti.com/tool/evmk2h 上显示的 EVM 包含2个以太网连接器和连接到其中两个 SGMII 端口的 PHY。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    根据 千兆位以太网(GbE)交换子系统(1 Gb)用户指南、在交换机的5个端口中、只有一个端口连接到 NETCP。  

    那么、是否可以一次访问全部四个 SGMII 呢?

    此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    这是不正确的。  《数据手册》和《用户指南》都明确指出所有4个 SGMII MAC 都连接到交换机。  请参阅 UG 的图1-2。  如果它在其他地方只显示一个、则表示这是错误。  你能告诉我这是在哪里说的吗?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我同意您提到的内容:所有4个 SGMII MAC 都连接到交换机。

    但交换机只使用一个端口连接到 NETCP。 因此、我怀疑该单个端口是否能够一次处理来自所有4个 SGMII 端口的数据。 换言之,NETCP 是否可以一次访问所有四个 SGMII 端口?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    以太网交换机可以在所有连接的 SGMII 端口的全线速率下在端口之间移动数据包。  这是一 种以太网交换机!

    这与讨论 K2H 器件消耗的持续带宽量不同。  这在很大程度上取决于数据包内容和所需的处理。  这与您将 K2H 器件全部连接到另一供应商的外部交换机的情况相同。

    Tom