工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
我的定制板有问题、
我的定制电路板设计基于 AM335x 入门套件板、我在此 板上使用了 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.04-linux。
我可以为此板在 SD 卡上自定义 U-boot 和引导 MLO、u-boot.img、但当我尝试为此板自定义器件树时、我认为它不会运行
在/include/config/am335x_evm.h 文件中,我更改了--- >"Fdtfile=undefined\0"更改为->"Fdtfile=AM335x-evmsk.dtb\0"
在 AM335x-evmsk.dts 中,我尝试更改--- >型号="TI AM335x EVM-SK";更改为--> 型号="我的定制板3358";
但是、当我将文件 AM335x-evmsk.dTB 添加到/rootfs/root 并启动 SD 卡时、termianl alway 会显示:
CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM-SK
DRAM:128 mib
我不知道为什么该模型只显示"TI AM335x EVM-SK"、有人能帮我吗?
非常感谢。