This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:X11支持

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633189/linux-processor-sdk-am57x-x11-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好、我看到最新的 AM571x-EVM SDK 支持 Wayland。 它甚至开箱即可运行 PowerVR!

很遗憾、我的应用程序是为 X11编写的、SDK 中仅支持 Wayland。

添加 X11似乎有一些活动,但不幸的是,它被标记为"实验"和"临时"[1]。

在不久的将来、我是否可以预见 SDK 上会有合适的 X11集成?

[1] www.mail-archive.com/.../msg08302.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此用户指南:

    X11构建指令

    [引用 user="Adam Lee5"]我能否预见在不久的将来 SDK 上会有合适的 X11集成?

    我会问。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经查看了用户指南。 本指南是根据我在原始帖子中链接的一系列补丁(被视为临时黑客)编写的。 我等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在这里要求的是答复:
    在 PLSDK 4.1中添加了 X11支持、但对它的支持有限/不支持。 它在发行包中不可用,但可以使用以下方法进行构建。
    arago-project.org/.../

    文档在此处更新–
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是我在上面原始帖子中发布的完全相同的链接。 因此该剂量不起作用。 我的问题是他们是否会正式融入 X11。