This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:更改时钟频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626861/66ak2e05-changing-clock-frequency

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件: CDCM6208V1CDCM6208

您好!

我们正在设计 66AK2E05定制板、并使用 不同于 EVM 板的 PLL 设置。

EVM 板具有以下时钟频率:

NETCPCLK:100MHz

DDRCLK:100MHz

CORECLK:100MHz

SGMII0CLK:156.25MHz

而在定制电路板中、我们有 NETCPCLK:125MHz 和 DDRCLK:125MHz;CORECLK 和 SGMII0CLK 是相同的。

我已经测试了 EVM 板的初始启动、但希望确保即使 在我们的定制板中启动也能正常。 因此、我想将 EVM 的频率更改为 我们的定制电路板频率、并测试初始启动。 我们最初使用 UART 引导模式、然后使用 SPI 引导模式。

请告诉我如何将 EVM 的时钟频率更改为 NETCLK:125MHz 和 DDRCLK:125MHz? 是否可以通过 U-boot 或 BMC 来完成?

您能不能建议这样做的方法。

此致、

Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwini、

    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwini、

    我相信配置值表内置在 BMC 代码中。  需要对其进行修改和重建。  CDCM6208V1器件具有一个程序、可下载该程序以更改设置、然后生成需要通过 SPI 接口写入的所需配置值。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在 BMC 中更改配置值表后、是否将 NETCPCLK 和 DDRCLK 更改为125MHz? 还是需要在 U-boot 中进行任何其他设置才能选择此频率?

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwini、

    更改 BMC 中的设置将调整 CDCM6208时钟发生器的输出。  这对 K2E 器件内部的编程没有影响。  您需要对 K2E 器件上运行的代码进行适当的更改、使其能够在新的参考时钟频率下正常运行。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom。 从哪里可以获得通过 BMC 更改 CDCM6208时钟发生器设置的程序? 您能提供吗? 此外、请提供对其进行编程的步骤。

    Ashwini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwini、

    BMC 代码位于生产 K2E EVM 的第三方制造商的网站上: https://www.einfochips.com/partnerships-and-alliances/system-partnerships/texas-instruments/k2e-evm/。  BMC 代码可在 本页的 d1l70g7bseoin8.cloudfront.net/.../ks2evm-bmc-post_v1.1.0.6.zip 上找到。  这是按原样提供的。  欢迎您对其进行修改、但它是支持有限的示例代码。

    Tom