This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:VIP 可以支持此视频解码器格式吗?

Guru**** 2583415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618142/dra718-can-vip-support-this-video-decoder-format

器件型号:DRA718

您好!

我们将使用视频解码器来实现环视。

视频解码器支持:

  • ITU-R BT.1120 4:2:2 16位输出、具有嵌入式同步功能、适用于任何两个通道
  • 每个8位 VD 输出通道支持 BT656兼容 Y-C 交错模式

时序图如所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    第一个选项是、VIP 可以在两个输入通道中的一个上通过嵌入式同步捕获 BT1120输入。 根据 BT1120、理想情况下应在两个通道上都存在该信号。 但它可以在 VIP 中进行配置。

    第二个选项有问题。 VIP 支持双通道多路复用输入、但期望同步代码也能多路复用。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    与 Jame 相同的问题。 添加一些有关该内容的说明。 这是一个视频解码器 TP2824,制造商是 Techpoint。 他们声称此视频解码器可支持灵活的2通道多路复用输出。 如下所述:  

    如何检查 DRA718是否可以读取此类视频输入类型?  

    此外,您对使用 techpoint 的 HD-TVI 视频解码器有什么经验吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不熟悉技术点的 HD TVI 解码器。

    只要此解码器在两个通道上进行像素多路复用、就应该能够捕获此多路复用输入、即使对于同步代码也应该进行像素多路复用。

    Rgds、

    Brijesh