Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:TI-RTOS
我的 TCP/IP 测试程序有时在 Board_moduleClockEnable()中停止
我使用复位按钮复位板并重新运行程序、它仍然运行在其中。
我已拔下电源线并重新连接。 问题消失。 导致这种情况的原因是什么? 如何避免这种情况?
PS:我的环境是 LCDKC6748、ccs7、 pdk_omapl138_1_0_1、NDK_2_20_06_35
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我的 TCP/IP 测试程序有时在 Board_moduleClockEnable()中停止
我使用复位按钮复位板并重新运行程序、它仍然运行在其中。
我已拔下电源线并重新连接。 问题消失。 导致这种情况的原因是什么? 如何避免这种情况?
PS:我的环境是 LCDKC6748、ccs7、 pdk_omapl138_1_0_1、NDK_2_20_06_35
下次遇到此问题时、我们建议您查看 发生此问题的模块。 您可以在文件 lcdkOMAPL138_clock.c 中看到多个启用模块的板库
/*为 PSC0下的模块启用时钟*/
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_CC);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_TC0);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_TC1);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_EMIFA);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_SPI0);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_MMCSD0);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_AINTC);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_UART0);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_SCR0_SS);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSCR1_SS);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSCR2_SS);
/*为 PSC1下的模块启用时钟*/
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_EDMA_CC1);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_USB20);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_USB11);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_GPIO);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_UHPI);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_EMAC);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_McASP0);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_VPIF);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_SPI1);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_I2C1);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_UART1);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_UART2);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_MCBSP0);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_MCBSP1);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_LCDC);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_ePWM);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_MMCSD1);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_UPP);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_ECAP);
Board_moduleClockEnable (CSL_PSC_EDMA_TC2);
我怀疑 AINTC 模块初始化会导致 C6748上出现此问题、我会尝试对此进行注释并再次尝试。 我们最近遇到了由 AINTC 导致的 GEL 文件问题、该模块不存在于 C6748上、但在 OMAPL138上可用、因此它n`t 应该由 DSP 打开。
此致、
Rahul