请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我有 BBB、我想使用 CCS 对 PRU 进行编程和调试。 我选中了processors.wiki.ti.com/.../PRU_Training:_Hands-on_Labs" 、现在我有一些问题:
问题1:在 "硬件"部分中、有人说 FTDI 线缆和 JTAG 仿真器是必需的。 我的问题是、对于可由 JTAG 仿真器(XDS100)完成的程序和调试、我们应该使用什么 FTDI 线缆?
问题2:请指导我 "使用 minicom 控制台停止 U-Boot 以防止内核启动":如何执行此操作?请指导我或参阅文档来执行此操作。
问题3:是否可以在不使用 JTAG 仿真器的情况下使用 CCS 对 PRU 进行编程和调试?
问题4:对 PRU 进行编程后,同时使用 PRU 和操作系统,如果操作系统挂起,则 PRU 可以继续工作吗?(PRU 是否完全独立于操作系统工作? 还是取决于操作系统的工作?)
非常感谢您的支持。