This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:AM437x PRU EtherCAT 从站

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619483/rtos-am437x-pru-ethercat-slave

工具/软件:TI-RTOS

您好!

现在,我想使用此示例测试接收数据和转换数据,我该如何做?

版本:PRU-ICSS EtherCAT 从站包 CCS7.2、Twincat3.1,演示为 EtherCAT_SLAVE_FULL_AM437x_ARM。

我使用来自 PRU-ICSS EtherCAT 从站封装的 EtherCAT 从站版本。我已经成功测试了它。
1) 1)我使用 Generate 应用程序和 PSDK 中的 MLO。 它可以控制 LED。
2)另一方面、我在 CortexA9中加载 demo.out、它也可以控制 LED。
更重要的是、我想制作自己的数据并返回自定义数据!

步骤是...?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具/软件:TI-RTOS

    您好!

    我使用   来自 PRU-ICSS EtherCAT 从站封装的 EtherCAT 从站版本。

    配置:

    主控 Twincat3

    从器件 AM437xIDK

    我已经创建了 EtherCAT_SLAVE_FULL_AM437x_ARM 演示。

    我使用该站、那么我无法理解、如果我想使用 EtherCAT 大型机将数据发送到该站(AM437x)并返回数据、那么我该怎么做?

    如何配置它????例如、从 TwinCAT 发送123并从 AM437x 返回456。

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复!
    现在、我找到 PDK 中的 MLO!
    BUI 使用来自 PRU-ICSS EtherCAT 从站封装的 EtherCAT 从站版本。

    配置:

    主控 Twincat3

    从器件 AM437xIDK

    我已经创建了 EtherCAT_SLAVE_FULL_AM437x_ARM 演示。

    我使用该站、那么我无法理解、如果我想使用 EtherCAT 大型机将数据发送到该站(AM437x)并返回数据、那么我该怎么做?

    如何配置它????例如、从 TwinCAT 发送123并从 AM437x 返回456。

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    TI 示例 TI EtherCAT 从站简单演示应用以及配置 xml 文件、该文件使用控制 LED 显示的16位寄存器定义了从站。
    ETG 和 Beckhoff 文档介绍了 EtherCAT 主从配置和通信。 Sitara 常见问题解答提供了指向 Beckhoff 和 ETG 站点的链接。 processors.wiki.ti.com/.../FAQ_Sitara_Industrial。

    David