This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:VIP 最低图像高度限制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626000/linux-processor-sdk-am57x-vip-minimum-image-height-restriction

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好 、有人知道在 vIP.c 中将 min_H 限制为128行的原因吗? 此致 、Armin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知我们的视频专家。 他们的反馈将在此处发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 VIP IP 硬件架构的角度来看,高度没有限制。 宽度对16个字节的倍数有限制从实际分辨率的角度来看、软件驱动程序可能具有一些最小高度的设置。

    您的解决方案需求是什么? 您可以尝试使用 min_H 宏值来查看它是否适用于您的方案。