This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:我的主板 SPI NOR 闪存问题和引导问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626960/tms320c6678-my-board-spi-nor-flash-problem-and-boot-question

器件型号:TMS320C6678

你(们)好

我们使用 EVM6678开发了类似的电路板、闪存为32MB。

我们使用来自 K1_STK 封装的 SPI pjt 和256KB 后的 W/R 测试通过、前面的256KB 有什么问题?

现在、我们希望从 SPI NOR 闪存引导。 我们可以跳过前面的256KB 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Processor SDK RTOS 是我们唯一支持该器件的软件包。 如果这是您从当地团队收到的包裹、则需要联系他们以获得帮助。

    您在读取和写入 SPI 闪存之前是否执行了 SPI 擦除? 如果未尝试擦除前256 KB 并检查读取写入是否通过。 256 KB 似乎是 NOR 闪存上的第一个扇区、因此扇区擦除或块擦除命令可能用于擦除 NOR 闪存。

     n`t 情况下、SPI 闪存从 SPI NOR 闪存0x000000的基址读取数据、因此您无法跳过256KB 的偏移以在此器件上引导。  

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将再次检查代码。