This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14BAAWA24中超链接1的未使用引脚

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619721/66ak2h14-unused-pins-of-hyperlink-1-in-66ak2h14baawa24

器件型号:66AK2H14

尊敬的团队:

 我们在设计中使用66AK2H14BAAWA24,

这里有2 个 HyperLink 块, 其中 HYPERLINK0使用了该块。

现在、我想知道我们是否可以使 HYPERLINK1的所有引脚保持断开状态。

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这在 KeyStone II 器件硬件设计指南(www.ti.com/.../sprabv0.pdf)的第6.2.5节"未使用超链接引脚要求"中有很好的解释。

    此致、
    Yordan