This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:上电序列电流(浪涌电流?)

Guru**** 2591740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622562/66ak2g02-powerup-sequence-current-inrush-current

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件: EVMK2G

66AK2G02的流耗电流使用 EVMK2G 进行测量。

电源启动时的电流消耗很大、如下所示。 (请参阅随附的文件)
这是规范吗 (有问题吗?) 是什么?

DVDD 33:约1.7A
DVDD 18:2.5A Overe2e.ti.com/.../StartupCurrent.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告知我们有关上述问题的当前状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述问题中的工作已停止。
    配送日期也有限制、因此请在9月21日前告知我情况等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miki、
    66AK2G02的初始修订版在3.3V 电源轨上确实出现了高电流问题。 这个问题被隔离在 K2G 中3.3V IO 的执行中、这个问题在器件的下一个修订版本中被纠正。 此修复程序目前尚未完全表征、但启动时的电流已显著降低。
    我们尚未观察到1.8V 电源轨上的尖峰。 您说过、这是在修改后的 EVM 上测量的。 我能否获得有关用于测量尖峰的测试设置的更多详细信息?
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的坦克。

    设置未更改。

    我 移除了 R381并使用 J42观察电流。
    我们再次观察了波形并将其附加。

    e2e.ti.com/.../DVDD18_5F00_PowerUpCurrent.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充(需要担心的一点)

    DVDD 18在末尾快速上升(请参阅随附的文件)
    此时有大电流流动、这是否是 PMIC 的问题? (注:PMIC 设置也未更改)e2e.ti.com/.../DVDD18_5F00_Vol.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miki、
    正如我说过的、我们以前没有观察到这种行为。 我将与产品工程团队核实、看看他们在 K2G 组件测试期间是否观察到这种行为。 如果未检测到它、则可能是 EVM 设计和布局的伪影。 我将联系 EVM 设计团队、但可能需要一些时间来尝试重复测试。 我们还没有收到来自现场 EVM 的任何 PMIC 问题报告。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢


    DVDD18似乎不是66AK2G02的问题、因此我感到很欣慰。

    而不是
    虽然 DVDD33在"下一版本"中有所改进、但加电时的总功率(* 1)是多少?
    请告诉我们、因为测量值和环境都很好。
    * 1:+3.3V (DVDD33)、+1.8V (DVDD18、AVDD...)、+1.35V (DDR)、+0.9V (CVDD、CVDD1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miki、

    对此、我还没有一个好的答案。 目前正在对该器件的下一个旋转进行特性描述。 我在这个问题上看到的唯一反应是电流显著降低。 当我得到一个答案时、我会将其发布在这里。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tankyou
    我期待下一个版本。
    如果有其他信息、请继续。