This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:找不到 OpenMP 示例

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632413/am5728-openmp-examples-cannot-be-found

器件型号:AM5728

http://downloads.ti.com/mctools/esd/docs/openmpacc/examples.html

此页面显示"OpenMPAcc 示例安装在 /usr/share/ti/examples/openmpacc.目录中"

但是、无法找到  dotprod 等一些示例。  

如何找到所有这些示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    /usr/share/ti/examples/openmpacc 表示这是一个 Linux 软件包。 您能否说明您使用的 TI Linux RTOS 版本?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些示例已从产品中删除、网页上的文档已过期。 我们将更新网页以反映 OpenMPAcc 软件包中可用的示例集。

    Ajay