This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:RGB888、具有 TMS320DM365上 VPBE 中伽马校正的独特表

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619210/tms320dm365-rgb888-with-unique-table-of-gamma-correction-in-vpbe-on-tms320dm365

器件型号:TMS320DM365

您好!

我对 TMS320DM365上 VPBE 中的伽马校正有疑问。
如果使用伽马校正的独特表、TMS320DM365是否可以输出 RGB888?
在 sprufg9c (www.ti.com/.../sprufg9c.pdf)中描述了以下内容。
由于输入精度降至6位、
此模式应用于仅需要6位输出精度的应用、即使是
查找表输出仍然为8位。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    看起来像 e2e.ti.com/.../2281439中的重复线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj-San、您好!

    感谢你的答复。
    过去的主题是文档的抽象问题、因此我根据答案阅读文档。
    因为我在阅读这些文件时有一个新问题、所以我发布了一个新问题。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    我将通知相应的团队成员。