This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-DRA7X:EMAC_cpswUnInitRxChannel 中的潜在错误

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618256/rtos-processor-sdk-dra7x-potential-bug-in-emac_cpswuninitrxchannel

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

对于 EMAC v4 (DRA75x)、pdk_dra7xx_1_0_5中的函数 EMAC_cpswUnitRxChannel()调用"emac_local_device->Config.pfcbFreePacket"。 此函数是否仅用于释放 TX 描述符?


此致、

Jakub Mielczarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jakub、

    我已将您的问题转发给 PDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub、

    pfcbFreePacket()和 packet_free_bc ()/emac_free_PKT ()并不意味着仅用于 TX。 它们用于两个方向。 pfcbFreePacket()的当前实现中存在一个问题,其中释放的数据包仅在 TX 队列中排队。 必须找到数据包的方向、以确定空闲数据包解 c 必须排队的队列。 此问题已在内部记录。