This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678的最低工作频率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619608/tms320c6678-the-lowest-operating-frequency-of-c6678

器件型号:TMS320C6678

C6678能否以400MHz 运行?最低的工作频率是多少?是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    TMS320C6678的最小内核时钟频率为800MHz。 有关更多详细信息、请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../335191
    e2e.ti.com/.../456221
    和 TMS320C6678产品说明书的位置:
    www.ti.com/.../tms320c6678.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nancy、

    请了解这些器件没有最低工作频率。 Cletolin 提到的是最小速度等级的变体、它是不同的。 让我解释一下。 速度等级型号表示采样可以运行的最大频率。

    而工作频率可以是任何值<最大速度等级。 当器件中的 PLL 处于旁路状态时、器件内核将以低至50MHz 的输入时钟频率运行。 事实上、在 I2C 和 SPI 引导模式下、这些器件以 PLL 旁路方式引导整个器件和应用、因此这些引导模式非常慢。

    此致、
    Rahul