This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:电源域和模式

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633072/am3354-power-domains-and-modes

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:TPS65217

尊敬的 TI Champs

我们希望利用电源域和技术、最大限度地延长在混合模式和工作模式之间切换的器件上电时间。  

  1. 是否有 AM335x (和 AM437x)低功耗模式的功耗指标表?
  2. 基于电路板方框图、TI 能否帮助提供 电路板的功耗估算?
  3. TI 还能在电池容量估算和管理(BMS)方面提供帮助
  4. 电池供电时、器件需要接通~8-10小时。 间歇性地、它将连接到其他设备。

任何类型的应用手册或工具(功耗估算和电池设计和容量利用)都将有所帮助

非常感谢!

祝你一切顺利

弗罗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Power_Consumption_Summary
    2.使用 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Power_Estimation_Tool
    这超出了本论坛的范围。
    4.您应该能够根据以上内容进行计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65217有一个缺省情况下启用的内置电池充电器、这样您就可以开箱使用它。 默认情况下、充电参数为700mA/4.1V、但您可以使用 I2C 命令更改该参数(将其放入在引导时运行的脚本中<=请务必阅读数据表并了解 PMIC 的行为)。 此外、它不提供电池估算、因此您需要单独的"电量监测计"IC。 我建议您使用 Linux 内核支持的驱动程序、这样您就不必自行处理驱动程序。 请参阅 :git.ti.com/.../bq27xxx_battery.c

    低功耗提示-如果您不使用 PRU、请将其关闭、同时关闭 SGX。 我认为、这些默认情况下处于开启状态。 仅使用一个 DDR3芯片。 如果是可在1.35V 电压下运行的 DDR3L、则使用 TPS65217D。