This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:66AK2E05:以太网引导

Guru**** 2585355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619766/66ak2e05-66ak2e05-ethernet-boot

器件型号:66AK2E05

我一直在查看 Keystone 的数据表和 ARM 引导加载程序文档。 如果配置为以太网引导、这些内容不会概述引导加载程序尝试引导的 SGMII 端口。

引导加载程序是否检查所有已配置接口上的链接?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪帕、

    很抱歉耽误您就此问题返回。 对于 Keystone II 器件、ARM 引导加载程序用户指南是 K2H、K2L、K2E 和 K2K 的通用文档、因此数据表中记录了特定于每个器件的引导模式的详细信息。

    请参阅数据手册第10.1.2.4节中的通道设置、这提供了必要的信息。
    www.ti.com/.../66ak2e05.pdf

    请注意、此器件上有一个以太网引导勘误表、可防止器件通过以太网直接引导。 请参阅顾问 KeyStoneII.bts 勘误表_advisisised.25。 此问题仅影响 K2E 和 K2L、而不影响 K2H 和 K2K

    此致、
    Rahul

    Keystone II 引导示例中提供了此问题的权变措施、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples