工具/软件:Linux
你(们)好
作为我们要求的一部分、需要在一个 SPI 事务中传输64位字。
我可以使用强制位在整个事务中保持芯片选择为低电平。
(我知道我可以通过使片选线路成为 GPIO 来保持片选低电平、然后根据要求对其进行控制)
但是、我只能传输32位字。
这是一个限制、我在单次传输中最多只能传输32位。
从 TRM 中、我看到、我们可以传输:
如果字长为8位、则在单次传输中为4个字
如果字长为16位、则为2个字
那么、您能否告诉我、我是否能够在单个事务中进行64位传输(单片选择)
提前感谢
Rohit