This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358设计中 TPS65910A3的 EEPROM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625542/am3358-eeprom-for-tps65910a3-in-am3358-design

器件型号:AM3358

你好!
我将 TPS65910A3电源 IC 用于 AM3358应用设计。
当 Boot [1:0]= 10时、加电序列遵循 EEPROM 序列、并在 TPS65910A3的数据表中进行介绍。
EEPROM 是否位于 TPS65910A3 IC 内部? 还是单独的 IC?
如果 EEPROM 是单独的 IC、我能否获取代码或相关技术数据以便在 EEPROM 中进行编程?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EEPROM 位于 TPS65910A3内部、只能在制造过程中由 TI 进行编程。 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南中介绍了用户需要的 EEPROM 信息。
    www.ti.com/.../swcu093e.pdf