This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 的最新 Qt (5.5.1)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624015/linux-latest-qt-5-9-1-for-processor-sdk-linux-am335x

工具/软件:Linux

您好!

我使用 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitar Dobrev、

    欢迎访问 TI e2e 社区。
    如果您可以详细说明您面临的有关处理器 SDK 的 Qt 的问题、我们可以为您提供帮助。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心您的论坛中会出现一些错误。 我已经写下了整个问题的解释、但不知怎么也没有发送。
    总之、我的问题是、当您的 SDK 的新版本在内部使用 Qt 5.9.1而不是 Qt 5.7.1时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dimitar Dobrev、

    TI 的某个人可能会对此发表评论。


    此致、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2018年第2季度。